Zum Hauptinhalt springen
Erkennung

AI-Kamera sichert fehlerfreies Kitting

TIV-Kamera nutzt maschinelles Lernen, um Objekte zu erkennen und die korrekte Zusammenstellung von Sets zu überprüfen

IIoT, Track & Trace, Dezentrale Automatisierung, Smart-Kameras

Benefits

  • Hohe Produktivität durch minimale Fehler und Nacharbeit 

  • Hohe Flexibilität bei wechselnden Sets, da mehrere Set-Konfigurationen eingelernt werden können  

  • Schnelle Rückmeldung aufgrund leistungsstarker Hardware  

  • Einfache Integration ohne Programmieraufwand  

  • Kostengünstiger als vollautomatisierte Systeme mit Robotern 

Herausforderung

In Kommissionier- und Packprozessen, dem sogenannten Kitting, stellen Mitarbeitende Sets aus verschiedenen Komponenten zusammen. Dabei passiert es, dass Sets durch menschliche Fehler inkorrekt bestückt werden. Das verursacht neben Frust und Imageschaden auch hohe Kosten für die Nachsendung fehlender Teile. Vollautomatisierte Prozesse rechnen sich hier in vielen Anwendungen aufgrund von mangelnden Stückzahlen oder wegen der notwendigen Flexibilität nicht. Man benötigt daher ein Kamera-System, dass das Set in kürzester Zeit prüft und freigibt.

Lösung

Das KI-Kamerasystem TURCK Intelligent Vision (TIV) wird mit einem Set an Trainingsbildern eingelernt. Eine aufwändige Definition von Regeln ist nicht notwendig. Danach erkennt die Kamera eingelernte Items zuverlässig und überprüft, ob die Zusammenstellung der Objekte dem definierten Set entsprechen. Auch kleinste Unterschiede im Millimeterbereich oder sehr ähnliche Objekte wie Unterlegscheiben unterschiedlicher Größe erkennt das System zuverlässig und unabhängig von der Anordnung der Komponenten. Auch verschiedene korrekte Konfigurationen können eingelernt werden. So können Mitarbeitenden beispielsweise beim Zusammenstellen von Sensor-Kits zwei Sets für unterschiedliche Größen einlernen. So wird verhindert, dass ein M18-Sensor mit Montagezubehör für einen M12-Sensor ausgeliefert wird. Das Ergebnis der Prüfung, IO (in Ordnung) oder NIO (nicht in Ordnung), übermittelt die Kamera über einen klassischen Digitalausgang an die SPS, an andere Systeme oder an Displays und andere Visualisierungsgeräte.

"Vergleichbare Kameras müssen zur Vollständigkeitskontrolle beim Kitting viel aufwändiger angelernt werden. TURCK Intelligent Vision lernt die Bedingungen wie von selbst.“ 

Jannik Suchowitzki | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH

AI-Vision live erleben – testen Sie TIV!

Sie wollen wissen, was unsere intelligente Vision-Lösung wirklich kann? Dann schicken Sie uns einfach Bildmaterial aus Ihrer Applikation – unsere Kameraexperten analysieren Ihre Anforderungen und führen kostenlos einen individuellen Machbarkeitstest mit TIV durch. So sehen Sie konkret, wie die TIV den Unterschied macht: schnell, präzise und zuverlässig.

TURCK1825_pdj_de_Winner

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte