Pick-to-Light
Pick-to-Light-Systeme unterstützen manuelle Montage- und Kommissionierungsprozesse durch visuelle Benutzerführung und geführte Materialentnahme
Schnell gelesen
Pick-to-Light ist eine Technologie zur visuellen Unterstützung manueller Montage- und Kommissionierungsprozesse und dient der geführten Entnahme und Bestückung von Materialien. Pick-to-Light-Komplettlösungen von TURCK unterstützen Anwender bei manuellen Bestückungs- oder Kommissionierungsprozessen mit optischer Benutzerführung. Leuchten oder Lichtgitter mit oder ohne integrierte Rückmeldung zeigen dem Bediener an, in welche Lagerbox gegriffen werden muss. Die Quittierung der korrekten Entnahme erfolgt abhängig vom verwendeten Modell automatisch oder manuell durch den Bediener. Alle Komponenten des Pick-to-Light-Systems von TURCK sind aufeinander abgestimmt und bilden eine Komplettlösung für Montage- und Kommissionierungsaufgaben. Pick-to-Light-Systeme von TURCK unterstützen die Installation, den Betrieb und die Instandhaltung durch aufeinander abgestimmte Systemkomponenten.
Was ist Pick-to-Light?
Pick-to-Light-Komplettlösungen von TURCK unterstützen Anwender zuverlässig bei manuellen Bestückungs- oder Kommissionierungsprozessen. Leuchten oder Lichtgitter mit oder ohne integrierte Rückmeldung zeigen dem Bediener an, in welche Lagerbox er greifen muss. Abhängig vom verwendeten Modell erfolgt das Quittieren der korrekten Entnahme entweder automatisch oder manuell durch den Bediener.
Alle Komponenten des TURCK-Pick-to-Light-Systems sind optimal aufeinander abgestimmt. So kann der Anwender die Lösung nicht nur schnell und sicher installieren, sondern auch zuverlässig betreiben und instandhalten.
Vorteile
Die Pick-to-Light-Komplettlösungen von TURCK lassen sich aus robusten IP67- Komponenten individuell zusammenstellen. Lösungen in IP20 sind ebenfalls möglich. Dank ihrer hohen Schutzart sind die aufeinander abgestimmten Komponenten schnell und zuverlässig direkt an der Anlage montiert. Schaltschränke sind nicht mehr erforderlich.
Kundenspezifische Komplettlösungen können aufgrund der verfügbaren Hard- und Softwarekomponenten ohne großen Zeit- und Kostenaufwand umgesetzt werden. Mit seiner Erfahrung und den abgestimmten Komponenten des Pick-to-Light-Systems garantiert TURCK das reibungslose Zusammenspiel der gesamten Lösung.
Downloads und Produkte
Pick-to-Light in der Praxis: Mehrwert für Ihre Anwendung
Effiziente und robuste Lösungen für reale Anwendungen – entwickelt für anspruchsvolle Einsatzbedingungen und bewährt im industriellen Alltag.
Pick-to-Light bei TURCK: Häufig gestellte Fragen
1. Was ist Pick-to-Light und wofür wird Pick-to-Light eingesetzt?
Pick-to-Light ist eine Technologie zur visuellen Unterstützung manueller Montage- und Kommissionierungsprozesse. Pick-to-Light-Lösungen von TURCK zeigen Bedienern mithilfe von Leuchten oder Lichtgittern an, aus welcher Lagerbox Materialien entnommen werden sollen. Die Technologie unterstützt geführte Arbeitsabläufe in Montage- und Kommissionieranwendungen und liefert je nach System eine automatische oder manuelle Quittierung der Entnahme.
2. Wie funktioniert ein Pick-to-Light-System?
Ein Pick-to-Light-System führt Bediener visuell durch einzelne Arbeitsschritte. Pick-to-Light-Lösungen von TURCK verwenden Leuchten oder Lichtgitter, um die jeweils relevante Lagerbox zu kennzeichnen. Der Bediener entnimmt das benötigte Material und bestätigt den Vorgang abhängig vom verwendeten System automatisch oder manuell. Dadurch erfolgt die Prozessführung direkt am Arbeitsplatz.
3. Welche Hardware gehört zu einer Pick-to-Light-Lösung von TURCK?
Pick-to-Light-Lösungen von TURCK bestehen aus Leuchten oder Lichtgittern mit oder ohne integrierte Rückmeldung. Die einzelnen Komponenten des Systems sind aufeinander abgestimmt und bilden eine Komplettlösung für Montage- und Kommissionieraufgaben. Der Quelltext beschreibt die Hardware als Teil eines abgestimmten Gesamtsystems für industrielle Anwendungen.
4. Welche Rolle spielt Pick-to-Light in Montageprozessen?
Pick-to-Light unterstützt Montageprozesse durch eine visuelle Führung des Bedieners. Pick-to-Light-Lösungen von TURCK zeigen an, aus welcher Lagerbox Komponenten entnommen werden müssen. Ein Anwendungsbeispiel ist die Montage von Baugruppen in der Automobilindustrie, bei der einzelne Bauteile in einer vorgegebenen Reihenfolge bereitgestellt und entnommen werden.
5. Welche Rolle spielt Pick-to-Light in Kommissionierungsprozessen?
Pick-to-Light unterstützt Kommissionierungsprozesse durch die gezielte Anzeige der Entnahmeposition. Pick-to-Light-Systeme von TURCK führen Bediener Schritt für Schritt durch den Entnahmeprozess. Ein Beispiel ist die Materialbereitstellung in einem Logistikzentrum, in dem Artikel aus unterschiedlichen Lagerbehältern zusammengestellt werden.
6. Wie erfolgt die Rückmeldung in einem Pick-to-Light-System?
Die Rückmeldung in einem Pick-to-Light-System erfolgt abhängig vom verwendeten Modell automatisch oder manuell. Pick-to-Light-Lösungen von TURCK bieten beide Varianten. Die Quittierung bestätigt die korrekte Entnahme und ist Bestandteil des geführten Arbeitsablaufs innerhalb der Montage- oder Kommissionieranwendung.
7. Welche Vorteile bietet eine Pick-to-Light-Komplettlösung von TURCK für Instandhalter?
Pick-to-Light-Komplettlösungen von TURCK bestehen aus aufeinander abgestimmten Komponenten. Laut Quelltext unterstützt diese Abstimmung Anwender bei Installation, Betrieb und Instandhaltung der Lösung. Instandhalter arbeiten dadurch mit einem zusammengehörenden System, dessen Komponenten für die gemeinsame Nutzung vorgesehen sind.
8. Welche Software oder Programmierwerkzeuge werden für Pick-to-Light benötigt?
Der Quelltext nennt keine Software, Programmierumgebung oder Engineering-Tools für Pick-to-Light. Beschrieben wird Pick-to-Light als Komplettlösung mit aufeinander abgestimmten Komponenten für Montage- und Kommissionierungsprozesse. Weitere Angaben zu Softwarefunktionen, Lizenzen oder Programmierschnittstellen enthält die Quelle nicht.
9. Welche Kosten oder Lizenzmodelle sind bei Pick-to-Light zu berücksichtigen?
Der Quelltext enthält keine Angaben zu Kosten, Lizenzmodellen oder wiederkehrenden Gebühren für Pick-to-Light. Die Quelle beschreibt Pick-to-Light als Komplettlösung für Montage- und Kommissionierungsprozesse. Weitere Informationen zu wirtschaftlichen Kennzahlen oder Lizenzkonzepten werden nicht genannt.
10. In welchen Branchen wird Pick-to-Light eingesetzt?
Pick-to-Light eignet sich für manuelle Montage- und Kommissionierungsprozesse in unterschiedlichen Branchen. Beispiele aus der Quelle umfassen Anwendungen in der Logistik sowie Montageprozesse in der industriellen Fertigung. Ein Logistikunternehmen kann Pick-to-Light zur geführten Kommissionierung einsetzen, während ein Automobilhersteller Pick-to-Light zur Unterstützung von Montageprozessen nutzen kann.