Condition Monitoring: Rohdaten statt Rätselraten
Der CMVT-M8TE erweitert das Condition-Monitoring-Portfolio von TURCK um einen IO-Link-Vibrationssensor mit BLOB-Rohdatenaufzeichnung und integrierter Frequenzanalyse. Mit einer Abtastrate von bis zu 64 kHz ermöglicht der Sensor die frühzeitige Erkennung von Unwuchten, Fehlausrichtungen und beginnenden Lagerschäden. Über den TAS Vibrationsmonitor können Anwender Schwingungen im Zeit- und Frequenzbereich ohne zusätzliche SPS-Integration visualisieren, analysieren und dokumentieren.
SCHNELL GELESEN
- TURCKs CMVT-M8TE ist ein IO-Link-Vibrationssensor für die Zustandsüberwachung rotierender Maschinen wie Motoren, Pumpen, Lüfter, Förderanlagen und Getriebe.
- Typische Fehlerbilder wie Unwuchten, Fehlausrichtungen und Lagerschäden werden frühzeitig erkannt.
- Der CMVT-M8TE überwacht Schwingungen nach DIN ISO 10816-3 und bewertet Lagerzustände nach DIN ISO 13373-3.
- Die MEMS-Messzelle bietet eine Abtastrate von bis zu 64 kHz für die Erfassung hochfrequenter Schwingungen.
- Über den IO-Link-BLOB-Transfer können bis zu 320.000 Beschleunigungsmesswerte aufgezeichnet werden.
- Der TAS Vibrationsmonitor visualisiert Rohdaten im Zeit- und Frequenzbereich und führt FFT-Analysen per Mausklick durch.
Wenn eine Maschine zu stark schwingt, weiß die Instandhaltung bislang nur eines: Es ist zu viel. Woher die Schwingung kommt, bleibt offen. TURCK will das ändern: Der neue Vibrationssensor CMVT-M8TE gibt die Messwerte seiner Beschleunigungszelle unbearbeitet heraus, statt sie intern zu einem Grenzwert zu verdichten. Bis zu 320.000 Werte je Aufzeichnung, abgetastet mit bis zu 64 kHz, wandern per BLOB-Transfer über IO-Link zur Auswertung. Dort übersetzt eine Fast-Fourier-Transformation das Zeitsignal in ein Frequenzspektrum – und das verrät, ob eine Unwucht, eine schief stehende Welle oder ein anlaufender Lagerschaden dahintersteckt. Bemerkenswert ist der geringe Aufwand: kein Steuerungsprogramm, keine SPS. Sensor anschrauben, Notebook mit der TURCK Automation Suite (TAS) anschließen und über den TAS Vibrationsmonitor auswerten. So erhalten Anwender einen einfachen Einstieg in die professionelle Schwingungsanalyse.
Der Lüfter einer Trocknungsanlage läuft drei Jahre lang unauffällig. Dann klettert der Schwingungswert, die Meldeleuchte springt auf Gelb – und in der Instandhaltung beginnt das Rätselraten: Kupplung nachrichten, Laufrad reinigen oder doch das Lager tauschen? Wer die Ursache nicht kennt, wechselt im Zweifel das teuerste Bauteil oder wartet, bis die Anlage steht. Mit dem CMVT-M8TE gibt TURCK Anwendern jetzt ein Werkzeug an die Hand, das diese Frage direkt an der Maschine beantwortet: Der Sensor stellt die Beschleunigungsrohdaten seiner MEMS-Messzelle mit Abtastraten bis 64 kHz per BLOB-Transfer über IO-Link bereit. Die Auswertung im Zeit- und Frequenzbereich bringt die kostenlose Software gleich mit – ohne eine Zeile Steuerungscode.
Wenn die Ampel auf Gelb springt
Für den Anwender beginnt Schwingungsüberwachung fast immer bei der DIN ISO 10816-3: Die Norm liefert eine belastbare Aussage darüber, ob eine Maschine weiterlaufen darf. Sie bewertet die Schwinggeschwindigkeit als Effektivwert (RMS) im Frequenzbereich von 10 bis 1.000 Hz und unterscheidet dabei mittelgroße Maschinen von 15 bis 300 kW und große Maschinen von 300 kW bis 50 MW sowie starre und elastische Aufstellungen. Das Ergebnis liest sich wie eine Ampel: neu in Betrieb genommen, unbegrenzter Langzeitbetrieb, eingeschränkter Kurzzeitbetrieb mit dringendem Wartungsbedarf – und schließlich ein Bereich, in dem die Schwingung unmittelbar Schäden verursacht und die Maschine abgeschaltet werden sollte. Alle Vibrationssensoren der TURCK-Reihe CMVT (Condition Monitoring Vibration Temperature) mit IO-Link-Schnittstelle bilden diese Bewertung ab.
Der Anwender gewinnt damit eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage für Weiterbetrieb oder Abschaltung. Zwei Dinge fehlen ihm allerdings. Erstens die Ursache: Er weiß, dass die Maschine in den gelben Bereich gelaufen ist – nicht aber, welches Bauteil er anfassen muss. Jede Fehldiagnose kostet Ersatzteile, Arbeitszeit und ein zweites Stillstandsfenster. Zweitens die frühe Warnung: Hochfrequente Schwingungen mit kleinen Amplituden, die typische Signatur beginnender Lagerschäden, gehen im Effektivwert über den Bereich bis 1.000 Hz unter. Bis der Grenzwert anspricht, ist der Schaden bereits fortgeschritten.
Lagerdiagnose ohne Analyseaufwand
Die zweite Lücke schließt der CMVT-M8TE mit einem fertig interpretierten Kennwert. Grundlage ist die DIN ISO 13373-3, die den Lagerzustand rotierender Maschinen mit Wälzlagern über den gewichteten Crestfaktor bewertet – das Verhältnis von Beschleunigungsspitzenwert zu Beschleunigungseffektivwert, ausgewertet von 10 Hz bis 10 kHz. Der hohe Frequenzbereich hat einen geometrischen Grund: Die Kugeln eines Wälzlagers laufen deutlich schneller um als der Hauptrotor, ihre Schadensfrequenzen liegen entsprechend höher.
Für den Anwender entfällt damit die Auswertearbeit. Der Sensor rechnet den Kennwert selbst und gibt vier klar abgegrenzte Stufen aus – von sehr niedrigem Wert über Normalzustand und Warnung bis Alarm. Wer lediglich wissen will, ob mit den Lagern etwas nicht in Ordnung ist, bekommt diese Information als fertige Meldung: ohne Spektralanalyse, ohne Zusatzsoftware, ohne Fachwissen in der Schwingungsdiagnostik. Zusätzlich stellt der Sensor Spitzen- und Effektivwert der Beschleunigung separat bereit, sodass sich der Betriebspunkt bei Bedarf direkt in das Normdiagramm eintragen lässt.
Rohdaten statt Rätselraten
Wer die Ursache wirklich sehen will, braucht das unbearbeitete Messsignal, wie es TURCKs neuer Sensor Liefert: Er gibt die Rohwerte seiner Beschleunigungszelle heraus, statt sie intern zu verdichten. Technisch übernimmt das der BLOB-Transfer (Binary Large Object), ein Mechanismus der IO-Link-Spezifikation für die Übertragung größerer Datenmengen zwischen Gerät und Steuerung außerhalb der zyklischen Prozessdaten. Der CMVT-M8TE nutzt ihn für bis zu 320.000 Samples je Aufzeichnung bei einer Abtastrate von maximal 64 kHz, in einem Messbereich von ±48 g; der nutzbare Frequenzinhalt der Rohdaten reicht bis 12 kHz.
Für die Anwendung heißt das: Auch die kleinen, hochfrequenten Amplituden, die eine reine Grenzwertüberwachung nicht sieht, liegen dem Anwender als Messwerte vor. Eine Daueraufzeichnung ist der BLOB-Transfer dabei nicht – er liefert eine Momentaufnahme in einem parametrierbaren Zeitfenster von wenigen bis einigen Sekunden. Für eine Ursachenanalyse genügt das vollständig.
Ein Mausklick statt Steuerungsprogramm
Rohdaten allein helfen niemandem weiter. Damit daraus eine Diagnose wird, braucht es die Übertragung per BLOB und eine Fast-Fourier-Transformation, die das Zeitsignal in den Frequenzbereich überführt. Beides hat TURCK in den Vibrationsmonitor der TURCK Automation Suite (TAS) integriert, die kostenlos zum Download bereitsteht. Der Anwender muss weder den BLOB-Ablauf nachbilden noch eine FFT programmieren – ein Mausklick genügt.
Der Vibrationsmonitor zeigt im oberen Diagramm die zyklisch übertragenen Kennwerte Schwinggeschwindigkeit RMS, Beschleunigung RMS und Beschleunigungsspitzenwert, darunter die per BLOB ausgelesenen Rohdaten über der Zeitachse und im dritten Diagramm deren FFT über der Frequenzachse. Alle Werte lassen sich in eine CSV-Datei exportieren und dort weiterverarbeiten.
Der praktische Gewinn zeigt sich im Servicefall: Für eine erste Untersuchung reichen der Sensor, ein IO-Link-Master und ein Notebook: Sensor anschrauben, Aufzeichnung starten, Spektrum ablesen. Es braucht kein Steuerungsprogramm, keine Bibliothek und keine SPS-Integration – und damit auch kein Projekt, das erst freigegeben und terminiert werden muss. Steht die Anlage in einem Werk auf einem anderen Kontinent, führt eine Fachkraft vor Ort die Messung aus und schickt die CSV-Datei an die Zentrale; die Analyse findet dann dort statt, ohne Reisekosten und ohne Wartezeit.
Was der Anwender im Spektrum liest
Die Frequenzdarstellung erschließt sich über die Drehfrequenz der Maschine. Ein Antrieb mit 1.500 min⁻¹ entspricht 25 Hz; bei einer einfachen Unwucht steigt der Beschleunigungspeak genau in diesem Bereich an. Eine Fehlausrichtung der Welle verrät sich dadurch, dass der Peak bei der doppelten Drehfrequenz höher ausfällt als bei der einfachen. Kritische Lagerfrequenzen hängen von Rotationsfrequenz und Lagergeometrie ab, also von Anzahl und Durchmesser der Kugeln; Anwender entnehmen sie über die Lagerbezeichnung der Dokumentation des Lagerherstellers und prüfen dann gezielt, ob die Beschleunigung in diesem Frequenzband ansteigt.
Als Faustregel gilt: Große Amplituden im unteren Frequenzbereich deuten auf Unwuchten oder fehlausgerichtete Wellen hin, kleine Amplituden im höheren Frequenzbereich auf Lagerschäden. Überlagerte Schwingungen, die im Zeitsignal kaum zu trennen sind, erscheinen im Spektrum als separate Peaks – zwei Anteile mit 50 und 500 Hz beispielsweise als zwei klar unterscheidbare Linien. Aus der Meldung „zu hohe Schwingung" wird so ein konkreter Instandhaltungsauftrag.
Drei Wege in die Anlage – je nach Bedarf
Wie tief der Sensor in die Automatisierung eingebunden wird, entscheidet der Anwender. Drei Ausbaustufen stehen offen und lassen sich kombinieren:
Autark ohne Steuerung: Der Sensor wird mit 24 V versorgt; seine beiden PNP-Schaltausgänge werden aktiv, sobald ein parametriertes Ereignis eintritt – etwa wenn der Lagerzustandskennwert eine definierte Stufe erreicht oder ein Schwellwert nach ISO 10816-3 überschritten wird. Damit lassen sich Meldeleuchten in Grün, Gelb und Rot direkt ansteuern. Eine Nachrüstung ist so auch an Maschinen möglich, die gar keine freie Steuerungskapazität haben.
Kontinuierlich zur Steuerung: Die Vibrationskennwerte gehen laufend per IO-Link oder als 4…20-mA-Signal an die SPS und stehen dort für Trendbetrachtungen und Wartungsplanung zur Verfügung.
Rohdaten im übergeordneten System: Der BLOB-Transfer wird zyklisch oder nach dem Auftreten eines parametrierten Ereignisses aus dem Steuerungsprogramm heraus ausgelöst, beispielsweise beim Überschreiten des Lagerzustandskennwerts. Die Rohdaten lassen sich dann in der Steuerung – etwa in einem Codesys-Programm – auslesen und weiterverarbeiten. Die BLOB-Funktionalität unterstützen die IO-Link-Master von TURCK ebenso wie marktgängige Master anderer Hersteller.
xxx