Droits de l'homme
Chez TURCK, tout repose sur une attitude adéquate, le respect et la prise de responsabilités. Nous sommes convaincus qu’un succès durable n’est possible que si nous respectons la dignité de chaque individu. C’est pourquoi nous nous engageons à garantir des conditions de travail équitables, des environnements de travail sûrs et à protéger systématiquement les droits humains fondamentaux, partout dans le monde et tout au long de notre chaîne de valeur. C’est ainsi que nous restons fidèles à ce qui fait notre singularité : un partenaire qui prend ses responsabilités au sérieux et en qui vous pouvez avoir confiance.

A. Base juridique
Turck Holding GmbH publie la présente déclaration de politique générale en vertu de l'article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, de la loi allemande sur les obligations de diligence dans la chaîne d'approvisionnement (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz), en son nom propre et pour le compte de sa propre unité commerciale (ci-après dénommée « TURCK »). Chaque nouvelle version de la présente déclaration de politique remplacera la version précédente dès son entrée en vigueur.
B. L'engagement de TURCK
TURCK s'engage à adopter une gouvernance d'entreprise conforme aux dispositions légales, socialement responsable et respectueuse de l'environnement. Le respect des droits de l'homme revêt notamment une importance fondamentale pour TURCK, comme l'indique la présente déclaration de principe.
C. La politique de TURCK
TURCK a défini les principes fondamentaux régissant ses activités commerciales à l'échelle mondiale dans son Code de conduite TURCK du 30 novembre 2020. Les droits de l'homme revêtent une importance fondamentale. Avec son Code de conduite, TURCK s'engage à respecter partout dans le monde les principes qui y sont définis, tant au sein de sa propre entité qu'au-delà, notamment dans la chaîne d'approvisionnement.
Le texte du Code de conduite de TURCK est joint à la présente déclaration de principe et est disponible dans le monde entier en allemand et en anglais ici.
Le Code de conduite de TURCK constitue le fondement des actions quotidiennes de l'ensemble de la division. Afin de respecter cet engagement volontaire, TURCK a mis en place des processus visant à garantir le respect des principes qu'elle s'est fixés, y compris tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
D. Sensibilisation aux risques, analyse des risques, maîtrise des risques et atténuation des risques
TURCK entretient un dialogue permanent avec toutes les parties prenantes à travers le monde afin d’identifier les risques liés aux droits de l’homme et à l’environnement. Compte tenu de la portée mondiale de nos activités, nous accordons la priorité à la sécurité au travail et aux conditions de travail, que nous considérons comme un domaine de risque prioritaire dans notre propre déclaration de politique générale relative aux droits de l’homme de la division © TURCK 2024.
Afin d’éviter tout risque, TURCK a mis en place diverses mesures préventives et mène un dialogue continu sur les risques au sein de sa propre unité opérationnelle. Ce faisant, TURCK favorise une prise de conscience commune des risques. Cette prise de conscience commune constitue la base nécessaire à la réalisation des objectifs communs, notamment dans le domaine des droits de l’homme. De nombreuses mesures sont déjà mises en œuvre pour atteindre ces objectifs. L'efficacité des mesures prises est régulièrement vérifiée, par exemple par le biais d'audits internes et externes. Cela permet d'identifier régulièrement les
domaines dans lesquels des améliorations sont possibles et nécessaires, afin de mieux maîtriser les risques potentiels et d'y remédier de manière définitive.
Par ailleurs, TURCK a mis en place un système mondial de signalement qui peut être utilisé pour signaler des violations potentielles et des soupçons partout dans le monde. Ce signalement peut être effectué de manière anonyme. Le système de signalement de TURCK est accessible ici. Ce système répond aux normes de sécurité les plus strictes afin d'assurer la meilleure protection possible aux lanceurs d'alerte.
Les marchés mondiaux et l'environnement commercial sont en constante évolution. C'est pourquoi TURCK vérifie régulièrement si les risques liés à ses activités ont évolué et s'il est nécessaire d'adapter sa politique. Cette démarche s'effectue toujours dans le respect du cadre juridique, des principes du Code de conduite de TURCK et en concertation avec l'ensemble des parties prenantes.
Halver, le 20 décembre 2024
Turck Holding GmbH
Direction
Téléchargement : Déclaration de principe du groupe TURCK relative aux droits de l'homme