Mensenrechten
Bij Turck Multiprox en Turck draait alles om de juiste houding, respect en het nemen van verantwoordelijkheid. Wij zijn ervan overtuigd dat blijvend succes alleen mogelijk is als we de waardigheid van ieder individu respecteren. Daarom zetten we ons in voor eerlijke arbeidsomstandigheden, veilige werkomgevingen en de consequente bescherming van fundamentele mensenrechten; wereldwijd en in onze gehele waardeketen. Zo blijven we trouw aan wat ons uniek maakt: een partner die verantwoordelijkheid ernstig neemt en waarop u kunt vertrouwen.

A. Rechtsgrondslag
Turck Holding GmbH publiceert deze beleidsverklaring op grond van § 6, lid 2, tweede zin, van de Duitse wet inzake zorgvuldigheidsverplichtingen in de toeleveringsketen (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) in eigen naam en namens haar eigen bedrijfsonderdeel (hierna „TURCK“ genoemd). Elke nieuwe versie van deze beleidsverklaring vervangt de vorige versie zodra deze van kracht wordt.
B. TURCK's engagement
TURCK zet zich in voor een wettelijk conforme, maatschappelijk verantwoorde en ecologisch duurzame bedrijfsvoering. De eerbiediging van de mensenrechten is daarbij van fundamenteel belang voor TURCK, zoals ook in deze beleidsverklaring wordt benadrukt.
Het beleid van TURCK
TURCK legt de essentiële principes voor zijn wereldwijde bedrijfsactiviteiten vast in de TURCK Gedragscode van 30 november 2020. Mensenrechten nemen daarbij een fundamentele plaats in. In overeenstemming met deze Gedragscode zet TURCK zich in voor de wereldwijde naleving van de daarin vastgelegde principes, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten, en in het bijzonder binnen de volledige toeleveringsketen.
De tekst van de TURCK-gedragscode is bij deze beleidsverklaring gevoegd en is wereldwijd beschikbaar in het Duits en het Engels. Klik hier om deze lezen.
De TURCK Gedragscode vormt de basis voor de dagelijkse bedrijfsvoering binnen de volledige organisatie van TURCK. Om deze zelf opgelegde verbintenis na te komen, heeft TURCK processen ingevoerd die de naleving van deze principes waarborgen, zowel binnen de eigen activiteiten als in de volledige toeleveringsketen.
D. Bewustzijn van risico’s, risicoanalyse, risicobeheer en risicobeperkende maatregelen.
TURCK onderhoudt voortdurend contact met alle belanghebbenden wereldwijd om risico’s op het gebied van mensenrechten en milieu in kaart te brengen. Gezien onze wereldwijde bedrijfsactiviteiten beschouwen we arbeidsveiligheid en arbeidsomstandigheden als een belangrijk aandachtsgebied in onze eigen beleidsverklaring inzake mensenrechten binnen de eigen organisatie.
Om te voorkomen dat er risico’s ontstaan, heeft TURCK diverse preventieve maatregelen uitgewerkt en voert het bedrijf binnen zijn eigen bedrijfsonderdeel een voortdurende risicodialoog. Op die manier creëert TURCK een gezamenlijk risicobewustzijn. Dit gezamenlijke bewustzijn vormt de basis voor het bereiken van de gemeenschappelijke doelstellingen, met name op het gebied van mensenrechten. Er worden al talrijke maatregelen genomen om deze doelstellingen te verwezenlijken. De effectiviteit van de genomen maatregelen wordt regelmatig gecontroleerd, bijvoorbeeld door middel van interne en externe audits. Hierdoor is het mogelijk om regelmatig
gebieden te identificeren waar verbeteringen mogelijk en noodzakelijk zijn, om potentiële risico’s beter te beheersen en deze definitief aan te pakken.
Daarnaast heeft TURCK een wereldwijd klokkenluiderssysteem opgezet waarmee wereldwijd mogelijke overtredingen en vermoedens kunnen worden gemeld. Deze melding kan anoniem worden gedaan. Het TURCK-klokkenluiderssysteem kan u hier nalezen. Het klokkenluiderssysteem voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen om klokkenluiders de best mogelijke bescherming te bieden.
De wereldwijde markten en het ondernemingsklimaat veranderen voortdurend. Daarom gaat TURCK regelmatig na of de risico’s die aan zijn activiteiten verbonden zijn, zijn veranderd en of het beleid moet worden aangepast. Dit gebeurt altijd met inachtneming van het wettelijke kader, de beginselen van de TURCK-gedragscode en in overleg met alle belanghebbenden.
Halver, 20 december 2024
Turck Holding GmbH
Directie
Download: Beleidsverklaring inzake mensenrechten van de TURCK-groep