Orderverzameling met een ‘pick-to-light’-systeem
Pick-naar-Het lichtsysteem van TURCK zorgt voor foutloze en aanzienlijk snellere orderverzamelprocessen bij Skylux in België – ook met uitzendkrachten
Kort overzicht
Skylux, een Belgische specialist in dakramen, platdakramen en serres, heeft in samenwerking met integratiepartner Code Care zijn orderverzameling gedigitaliseerd met een pick-naar-light-systeem van Turck en Banner Engineering. Het complete systeem van cascadable PTL110-drukknoppen, TL50-signaallampen en gedecentraliseerde TBEN-S-2COM I/O-modules met geïntegreerde besturingslogica verminderen vandaag de dag aanzienlijk het aantal fouten en de doorlooptijd van het orderverzamelen – en maken het werk gemakkelijker voor zowel vaste medewerkers als uitzendkrachten.
"Als familiebedrijf,Skylux brengt al drie generaties lang natuurlijk daglicht in het leven van mensen", zegt VeroniqueMattheeuws, Chief Commercial Officer bijSkylux. Het bedrijf, gevestigd inStasegem,België, staat bekend om zijn dakramen en dakvensters, maar richt zich nu ook op een tweede pijler: Outdoor Living. „Met onze aluminium serresystemen halen we de magie van de natuur naar binnen“, legtMattheeuws, en voegt hieraan toe: "Wij geloven in voortdurende verbetering op alle gebieden. Daarom streven we voortdurend naar betere oplossingen, diensten en producten – voor onze klanten, maar ook voor onze medewerkers."
Kies- naar -Lichte oplossing
In een recent project in zijnafdeling orderverzameling voor de afdeling Outdoor Living,Skylux heeft deze ambitie in de praktijk gebracht.Skylux is een B2B-leverancier die zijn producten levert aan installateurs die verantwoordelijk zijn voor een vlekkeloze installatie en verwerking bij de eindklant. Elke bestelling bevat talrijke kleine onderdelen: schroeven en moeren, handleidingen, eindkappen, rubberen afdichtingen, kabels en nog veel meer. Deze worden door medewerkers gepickt en vervolgens aan een uitgebreide kwaliteitscontrole onderworpen voordat de bestelling het magazijn verlaat. "Het orderpicken was erg tijdrovend en foutgevoelig, zoals uit controles bleek. Daarom,Skylux wilde investeren in een Pick-om-Een lichte oplossing," legt Tsjelle Stevens, oprichter en algemeen directeur van integratiepartner Code Care.
Op zoek naar verlichting, de complete oplossing gevonden
Code Care ondersteunt productiebedrijven bij hun digitale transformatieprojecten. Deintegratiepartneraantallen Skylux tot zijn belangrijkste klanten en was ook verantwoordelijk voor de implementatie van deze pick-naar-light-project. Tsjelle had al positieve ervaringen opgedaan met de robuuste en veelzijdige signaallampen van Banner Engineering en heeft deze daarom in deze oplossing opgenomen. TurckMultiprox's systeemingenieurs hebben een complete oplossing voor Code Care samengesteld enSkylux. Naast de TL50-signaallampen bestaat deze oplossing uit decascadeerbare PTL110 Pick-naar-Lichte drukknoppen met display, aanraakknop en optische sensor, evenals de intelligente TURCK I/O-modules TBEN-S2-2COM-4DXP met de standaard geïntegreerde ARGEE-logica-besturingssoftware. Code Care kon de oplossing eenvoudig integreren metSkylux's ERP-systeem.

"De TBEN-S-blokmodules zetten de gegevens uit het ERP-systeem om in commando’s voor de verlichting en het bijbehorende display, zonder dat er een PLC nodig is. Daar zorgt de ARGEE-software op de modules voor."
Tsjelle Stevens | Gründer und Geschäftsführer | Code Care
Nooit meer zoeken naar artikelen
""Het begint allemaal met de operator die met zijn tablet een QR-code op een van deze blauwe containers scant," legt Tsjelle. "De bijbehorende volgorde van selectieverschijnt op zijn tablet. Vervolgens loopt hij langs de stellingen met de trolley waarop de container staat. Er zijn in totaal 750 picklocaties in het magazijn. De medewerkers werken in ploegen. Op zijn tablet ziet hij een afbeelding van het artikel dat hij moet uitnemen. Bovendien gaat het PTL110-lampje op de container waaruit het artikel moet worden gehaald, groen branden. De orderverzamelaar wordt visueel begeleid zonder lang te hoeven zoeken." Met het nieuwe systeem verloopt het orderverzamelen nu foutloos. Als een medewerker een artikel uit het verkeerde vak haalt, gaat een van de vijftien TL50-waarschuwingslampjes rood branden. "Een optisch signaal dat voor extra veiligheid zorgt," zegt Tsjelle.
In de helft van de tijd orderpicken – zelfs voor beginners
Nadat een artikel is verwijderd, drukt de operator op de PTL110-knop om het groene lampje uit te schakelen en door te gaan naar het volgende artikel. De capacitieve sensor van de PTL is zeer robuust, maar vereist geen grote druk. Hierdoor kan de operator de gehele bestelling artikel voor artikel verwerken. „Vroeger duurde het iets meer dan anderhalf uur, maar nu duurt het slechts de helft zo lang“, zegt hij. In het hoogseizoen, wanneer er veel tijdelijk personeel wordt ingezet,Skyluxprofiteert nog duidelijker van de tijdwinst. "Waar we vroeger elke uitzendkracht vier uur moesten inwerken om het hele magazijn en alle artikelen te leren kennen, zijn de nieuwe collega’s nu al na een half uur aan het orderverzamelen." De PTL110-lampjes geven ook numeriek precies hoeveelonderdelen moeten worden verwijderd.
Dynamische en flexibele aanpassing
De signalen van de lampen worden aangestuurd door de TBEN-S2-2COM-4DXP I/O-modules van TURCK. "Ze hebben beschermingsklasse IP67, dus ze werken probleemloos in elke omgeving. Nog belangrijker is de intelligentie die erin zit. De TBEN-S-blokmodules zetten de gegevens uit het ERP-systeem om in commando’s voor de lampen en het bijbehorende display, zonder dat er een PLC nodig is. De ARGEE-software op de modules zorgt daarvoor”, legt Tsjelle. De lampen zijn in cascade geschakeld. Dit betekent dat er slechts één poort op de TBEN-S-2COM nodig is om 64 of meer PTL’s in serie aan te sluiten. De communicatie tussen de I/O-module en de PTL-lampen verloopt via Modbus RTU. "Deze combinatie maakt het tot een bijzonder dynamisch en flexibel aanpasbaar systeem. Als pickingstations worden toegevoegd of als uit de foutanalyse blijkt dat het beter is om bepaalde items verder uit elkaar te plaatsen, kan dit heel eenvoudig worden geïmplementeerd en flexibel."
Gemakkelijk te bewerken
Tsjelle, die inmiddels een bekend gezicht is geworden in de werkplaats van Skylux, blijkt dat de medewerkers al zeer tevreden zijn. "Het heeft hun werk echt een stuk gemakkelijker gemaakt. Vroeger moesten ze de etiketten doorzoeken om de juiste artikelcode te vinden, en nu kunnen ze direct zien waar ze heen moeten." Zijn eigen taak, de installatie van de pick-naar-light-hardware en de aanpassing van de ARGEE-software, evenals het schrijven van de interface tussen de pick-en-light-oplossing en het ERP-systeem van Skylux systeem, verliep ook vlot. "Omdat ARGEE met standaardprotocollen werkt, was het een fluitje van een cent, Tsjelle concludeert.
Klant| www.skylux.eu/de-de
Bart Baert is verkoopmanager bij Turck Multiprox in België