Commande décentralisée d'une station d'épuration
Dans une réserve naturelle belge, une solution de pompage durable protège les populations de poissons grâce à une technologie de transport en douceur, surveillée et contrôlée par les solutions IO-Link de TURCK, notamment le contrôleur de logique de terrain ARGEE.
À lire rapidement
Afin de protéger les populations de poissons de la réserve naturelle de De Blankaart, la société Van Hooste BVBA, spécialisée dans les solutions de mécanisation et de gestion de l'eau, a mis au point une pompe dotée d'un système de commande précis et d'un mécanisme de rotation lente permettant aux poissons de passer en toute sécurité. Les paramètres de fonctionnement sont enregistrés et traités à l'aide d'une solution IO-Link de Turck Multiprox. Les modules de blocs d'E/S TBEN-L5-8IOL et la plateforme de programmation ARGEE surveillent toutes les données des capteurs en temps réel et garantissent une adaptation flexible.
En tant que partenaire proposant des solutions de haute qualité dans les domaines de la mécanisation, de la gestion de l'eau et de la transformation des métaux, l'entreprise familiale Van Hooste BVBA, basée à Steken, en Belgique, est solidement implantée depuis plus de 40 ans. Ce spécialiste des systèmes d'ingénierie hydraulique propose une large gamme de services, allant de la conception détaillée des projets et de la production à la maintenance et au développement de produits sur mesure.
La régulation des niveaux d’eau dans les zones de protection de la nature est une tâche complexe, qui comporte souvent des risques importants pour les populations de poissons. L’anguille européenne est particulièrement touchée, sa population étant en forte baisse depuis les années 1960. Les stations de pompage conventionnelles entraînent des taux de perte élevés en raison des pales rotatives de leurs pompes : les poissons sont souvent blessés ou tués. Van Hooste a donc été mandaté par l’Agence flamande pour l’environnement (Vlaamse Milieumaatschappij, VMM) pour développer une solution de pompage respectueuse des poissons pour la réserve naturelle De Blankaart à Dixmude. L’objectif était de créer une pompe respectueuse des poissons qui garantisse la préservation des stocks halieutiques tout en régulant efficacement le niveau d’eau.
Le défi consistait à garantir l'enregistrement précis de toutes les variables mesurées pertinentes, telles que la pression, le couple, la vitesse et le débit, afin d'établir une courbe caractéristique complète de la pompe. Cette courbe caractéristique constitue la base d'un contrôle optimal de la pompe. Brecht Van Damme, ingénieur de projet chez Van Hooste, a opté pour une solution IO-Link de TURCK. Les valeurs mesurées sont enregistrées en temps réel par des transmetteurs de pression et des codeurs, puis traitées dans le module d'E/S IO-Link. La surveillance en temps réel et l'évaluation automatisée des données permettent de suivre en continu les performances de fonctionnement de la pompe et garantissent son fonctionnement fiable, même dans des conditions environnementales changeantes. La courbe caractéristique a été validée avec succès lors de plusieurs essais et a servi de base centrale pour la mise en œuvre prochaine du test d’acceptation en usine (FAT), qui prépare la réception finale par l’Autorité flamande de l’environnement (VMM).

« La grande valeur ajoutée apportée par Turck Multiprox résidait dans la collaboration étroite et la prise en charge complète de la partie électrique. Ils se sont chargés du choix des composants adaptés ainsi que de leur programmation. Ensemble, nous avons atteint sans aucune difficulté les objectifs que nous nous étions fixés. »
Brecht Van Damme | Projektingenieur | Van Hooste
Enregistrement des paramètres de fonctionnement grâce à la technologie de capteurs TURCK
Van Hooste utilise divers capteurs de la marque TURCK : un transmetteur de pression IO-Link de la série PT, dont les valeurs mesurées sont ensuite ajustées en fonction du débit de la pompe. Des capteurs de température de la série TS700 surveillent la température de fonctionnement de la pompe afin d’éviter toute surchauffe. De plus, un codeur fait office de capteur de vitesse pour garantir que la pompe fonctionne toujours dans la plage de vitesse spécifiée, afin d’assurer un passage en douceur des poissons.
Outre les capteurs TURCK, des capteurs d'autres fabricants ont également été intégrés au système. Les convertisseurs S15C de Banner Engineering, partenaire de Turck, permettent de garantir que leurs signaux de sortie analogiques (signaux de courant et de tension) puissent également être intégrés au système de communication IO-Link. Ces convertisseurs transforment les signaux analogiques en données IO-Link normalisées afin qu'ils puissent être traités par les modules d'E/S TURCK.
Traitement des données avec ARGEE FLC
Le module d'E/S programmable TBEN-L5-8IOL traite les données grâce à sa fonction de contrôle ARGEE intégrée. Les paramètres mesurés peuvent être analysés en temps réel à l'aide du contrôleur logique de terrain ARGEE. La courbe caractéristique est automatiquement enregistrée dans un fichier Excel. Cela est essentiel pour la réalisation du test de réception en usine (FAT), car Van Hooste doit fournir au VMM la preuve que la pompe répond à toutes les spécifications techniques requises.
Visibilité et suivi en temps réel
L'application développée par TURCK affiche les données traitées dans un tableau de bord convivial. Le module d'E/S est intégré au réseau interne de l'entreprise, ce qui permet à l'équipe de Van Hooste d'accéder facilement aux données en temps réel via un tableau de bord sur des terminaux mobiles. Cela permet de détecter rapidement les écarts et d'effectuer les ajustements nécessaires le cas échéant. La solution proposée par Van Hooste et Turck Multiprox a déjà démontré, lors de précédents essais sur banc d'essai, qu'elle répondait à la fois aux exigences strictes de l'autorité environnementale et aux normes internes élevées.
Sécurité et efficacité optimisées
La documentation à long terme des paramètres de fonctionnement, tels que la pression, la température et la vitesse, permet d'évaluer l'efficacité du fonctionnement tout au long du cycle de vie de l'installation et constitue une base solide pour de futures optimisations. La solution de pompage a prouvé son efficacité et sa fiabilité de fonctionnement lors des essais au banc réalisés sur le long terme : les premiers résultats des mesures montrent une réduction significative de la mortalité des poissons par rapport aux systèmes conventionnels, ce qui dépasse les attentes en matière de protection des stocks piscicoles locaux. Le succès de cette phase d’essais jette les bases de la future installation de la pompe dans la réserve naturelle « De Blankaart », où elle contribuera prochainement à la protection et à la préservation de la population piscicole locale. Cela fait de cette installation non seulement un projet technologique phare, mais aussi un modèle durable pour des applications comparables dans les domaines de la gestion de l’eau et de l’ingénierie environnementale.
« Le principal atout de Van Hooste réside dans la fabrication mécanique d’ouvrages et de systèmes destinés à la gestion de l’eau », explique Brecht Van Damme, ingénieur de projet. « La grande valeur ajoutée apportée par Turck Multiprox a résidé dans la collaboration étroite et la prise en charge complète de la partie électrique. Ils se sont chargés du choix des composants adaptés ainsi que de leur programmation. Ensemble, nous avons atteint sans aucune difficulté les objectifs que nous nous étions fixés. » L’association de la précision mécanique et du contrôle électronique a permis de mettre au point un système qui répond à toutes les exigences techniques et écologiques.
Client | www.vanhooste.be
Auteur | Hans De Craemer est responsable marketing chez Turck Multiprox en Belgique