Aller au contenu principal
Étude de cas

La solution « Pick-by-light » simplifie les processus d'assemblage

Comment la numérisation des processus de préparation des commandes, d'assemblage et de logistique allège la charge de travail des employés et améliore l'efficacité  

IO-Link, Modbus TCP, Modularisation

À lire rapidement

Que ce soit dans le domaine de l'assemblage, de la préparation des commandes ou de la logistique, les erreurs sont fréquentes — et elles coûtent du temps et de l'argent. Pour atteindre un taux d'erreur aussi bas que possible, il est indispensable d'optimiser les processus et d'utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace qui soit. Avec sa solution de préparation de commandes par signal lumineux « Smart Light Touch », CSAE GmbH, un intégrateur de systèmes basé à Wolfsburg, soutient cette approche. Il s’agit d’un système modulaire, automatisé et de bout en bout destiné à l’assistance visuelle des opérateurs, basé sur des composants TURCK. Le système guide de manière fiable les employés tout au long des processus d’assemblage et de préparation de commandes à l’aide de signaux lumineux.

Partout où des personnes travaillent, des erreurs peuvent se produire. Dans les processus de production et d’assemblage, même les employés les plus consciencieux et les plus expérimentés commettent parfois des erreurs. Il peut arriver que des composants soient prélevés de manière incorrecte dans un bac, soit en choisissant la mauvaise pièce, soit en prenant une quantité erronée, ou encore qu’ils soient assemblés dans le mauvais ordre. Cela peut entraîner des retouches, des campagnes de rappel, voire nuire à la réputation de l’entreprise. C’est pourquoi un fonctionnement sans erreur est d’une importance cruciale pour garantir des produits de haute qualité. Pour atteindre un débit maximal, l’assemblage doit également être effectué le plus rapidement possible. Le défi consiste donc à allier rapidité d’assemblage et niveau de qualité le plus élevé possible.

Pour améliorer l'efficacité et la précision lors du montage, il est essentiel que les employés puissent identifier rapidement et facilement le bac contenant la pièce suivante. Un système d'assistance à l'opérateur à guidage lumineux, adapté aux besoins spécifiques du client, indique clairement dans quel bac l'employé doit prélever la pièce suivante. De plus, le système enregistre le prélèvement et met immédiatement en évidence le bac suivant. 

Les solutions sur mesure étant généralement très coûteuses en raison des frais de développement élevés, l'intégrateur de systèmes CSAE a développé une plateforme logicielle « pick-to-light » s'appuyant sur l'expérience, les idées et les exigences des clients recueillies au cours des 25 dernières années. Son périmètre fonctionnel couvre la plupart des exigences classiques ainsi que les besoins des nouveaux clients. Ce logiciel de commande constitue la base des applications client et s’avère nettement plus économique que la programmation d’une solution sur mesure. Seules les exigences spécifiques du client en matière d’interface sont prises en compte au cas par cas. « Il s’agit là – et cela restera ainsi – d’un effort de personnalisation de notre part », explique Oliver Gundlach, chef d’équipe Ingénierie d’automatisation chez CSAE. « Ce n’est pas au client de s’adapter à notre solution, mais l’inverse. En fonction du système du client, nous adaptons notre solution afin qu’elle fonctionne au sein de son application. » 

« Le TBEN-L-PLC est un appareil robuste, adapté à une utilisation directe en environnement de production. Il s'agit d'un appareil ultra-compact qui offre un large éventail de fonctionnalités, notamment en matière de diversité des interfaces. »

Oliver Gundlach | Teamleiter Automatisierungstechnik | CSAE

Modulaire et facile à étendre

Au sein du système modulaire de bout en bout « Smart Light Touch », le logiciel de commande constitue l'élément central. Les rayonnages constituent un autre élément clé ; toutefois, le système est fondamentalement indépendant du type de rayonnage et peut s’adapter aussi bien à de nouveaux systèmes de rayonnage qu’aux rayonnages existants des clients. Les composants compatibles Modbus TCP de TURCK complètent la solution « pick-by-light » de CSAE. Il s’agit principalement des dispositifs « pick-to-light » PTL110, dotés d’un affichage à 7 segments, d’un bouton-poussoir lumineux et d’un capteur de confirmation ; de l’indicateur LED compact K30 Pro avec bouton-poussoir lumineux ; et de la lampe de travail LED WLS sans bouton-poussoir.  

En fonction des besoins des clients, le système peut être complété par des composants visuels supplémentaires issus de la gamme TURCK. La condition préalable est que ces appareils prennent en charge le protocole Modbus TCP, car celui-ci permet une communication rapide, flexible et efficace au sein des réseaux industriels. Pour les composants d'éclairage, les spécialistes de CSAE misent sur Modbus TCP, car ce protocole offre une grande flexibilité et garantit une communication sécurisée et éprouvée. Afin de renforcer encore la sécurité et, par exemple, d'afficher les étapes d'assemblage, un PC à écran tactile peut être intégré directement sur les rayonnages. Les employés bénéficient ainsi d'une vue d'ensemble claire et détaillée du processus de travail.  

Le TBEN-L-PLC surmonte les limites des systèmes de commande basés sur PC

Pour le logiciel de commande « Smart Light Touch », CSAE recherchait un automate programmable (PLC) offrant une capacité suffisante pour la connectivité SAP et des raccordements d'interface supplémentaires, ainsi que des fonctionnalités de visualisation. Le choix s’est porté sur le contrôleur compact et robuste de TURCK, le TBEN-L-PLC. Conçu pour un usage industriel, ce contrôleur certifié IP67 permet de mettre en œuvre des concepts de machines modulaires sans armoire de commande pour les applications de l’Industrie 4.0 et de l’IIoT lorsqu’il est utilisé comme module d’E/S en bloc. Il intègre non seulement un API basé sur CODESYS, mais prend également en charge la connectivité directe au cloud et, grâce à sa technologie multiprotocole, peut communiquer simultanément via plusieurs protocoles Ethernet.  

L'utilisation du contrôleur TURCK permet de surmonter d'emblée les limites des systèmes de contrôle basés sur PC, telles que les difficultés à mettre en œuvre rétrospectivement des modifications du système et le manque fréquent de support à long terme, qui, dans les systèmes basés sur PC, dépend de la version de Windows utilisée. « Pour nous, il était important de pouvoir nous connecter au réseau. Le TBEN-L-PLC est robuste et adapté à une utilisation directe dans l’environnement de production : c’est un appareil ultra-compact qui offre de nombreuses fonctionnalités, notamment en termes de diversité des interfaces », explique Oliver Gundlach. « Une autre condition préalable essentielle à la mise en œuvre des exigences d’interface spécifiques au client est la collaboration fluide entre le support technique de TURCK et nos programmeurs. Les modifications techniques, telles que les ajustements du micrologiciel, sont également mises en œuvre dans les plus brefs délais. » 

Installation et mise en service simples

La simplicité d'installation du système CSAE est unique sur le marché : du montage des rayonnages à la mise en service. « On n'a même pas besoin d'un tournevis pour l'installation », explique M. Gundlach. « Et la mise en service s'effectue facilement via un site web, rien de plus. C'est un argument de vente unique qui est vraiment sans égal. »

Le système est conçu pour que tout client puisse facilement assembler les composants matériels Smart Light Touch directement sur les rayonnages, sans aucune connaissance technique particulière. Les différents composants peuvent être fixés aux rayonnages à l'aide de mécanismes d'encliquetage et de vissage. Aucun spécialiste informatique n'est nécessaire pour la Mise en service, ce qui permet aux clients de la réaliser eux-mêmes. Le portail client CSAE offre une assistance continue grâce à des manuels de fonctionnement, des tutoriels vidéo et un service d’assistance. « Nous pensons également aux petites et moyennes entreprises qui n’ont pas les moyens d’embaucher des programmeurs », explique Sarah Wedekind, directrice des ventes. « Nous souhaitons nous adresser tout particulièrement à ces entreprises et les accompagner dans la numérisation de leur logistique. C’est pourquoi nous proposons un système intuitif et facile à utiliser que les clients peuvent configurer eux-mêmes. »

Personnalisation grâce à des réglages de couleur individuels

Grâce à un système de niveau supérieur ou à un transpondeur, Smart Light Touch est capable d'identifier à tout moment quel employé est au travail et à quelle heure. Une fois connectés au système, les employés peuvent personnaliser les couleurs du système en fonction de leurs préférences ou de leurs besoins. Par exemple, un employé présentant un déficit de perception des couleurs rouge-vert peut sélectionner d’autres couleurs à la place du rouge et du vert, ce qui lui permet de fonctionner sans erreur. Les couleurs de l’entreprise ou simplement les couleurs préférées d’un employé peuvent également être configurées. De plus, des couleurs peuvent être attribuées de manière à indiquer immédiatement quel outil doit être utilisé avec la pièce actuellement sélectionnée. Cela signifie que l’employé peut personnaliser son poste de travail en fonction de ses préférences individuelles. 

Un niveau élevé de satisfaction des salariés  

Smart Light Touch aide les opérateurs chargés de l'assemblage et réduit considérablement leur taux d'erreur, minimisant ainsi les retouches et les rappels de produits. L'un des principaux avantages de l'assistance à l'opérateur par guidage lumineux au niveau des rayonnages, associée à la visualisation des étapes de travail, réside dans une vitesse d'assemblage nettement supérieure et l'augmentation de la productivité qui en découle. Il n’y a plus de perte de temps à réfléchir à l’étape suivante ou à l’outil nécessaire pour la pièce qui vient d’être prélevée.  

Le fonctionnement du système « pick-by-light » reposant sur des signaux lumineux, il permet également d'employer des personnes qui auraient pu auparavant être exclues du marché du travail, par exemple en raison de compétences linguistiques limitées ou de légers handicaps.

Résumé

La simplicité d'installation de la solution automatisée et modulaire « Smart Light Touch » de CSAE, un système de préparation de commandes par signal lumineux, est unique sur le marché. Les clients ont la possibilité d'assembler et de mettre en service le système eux-mêmes, sans avoir recours à des programmeurs ni posséder de connaissances techniques particulières. L’avantage financier direct pour les clients réside dans le logiciel de commande éprouvé, développé à partir des exigences des clients recueillies au cours des dernières décennies et couvrant une grande partie des besoins du marché. Les exigences spécifiques des clients en matière d’interface sont traitées au cas par cas et sont généralement mises en œuvre très rapidement grâce aux capacités techniques du contrôleur compact TBEN-L-PLC de TURCK et à l’étroite collaboration entre les experts de TURCK et de CSAE.

Client | www.csae.de 

Christian Philipkowski est à la tête de l’ Application Centre et des services chez TURCK