Numérisation des systèmes de convoyage
Grâce au «Unité de commande» destinée à la commande des moteurs à rouleaux CAN, le spécialiste de l’intralogistique SSI SCHÄFER numérise ses lignes de convoyage – la technologie sous-jacente est fournie par TURCK
À lire rapidement
Le spécialiste de l'intralogistique SSI SCHÄFER procède actuellement à la numérisation de bout en bout de son système de manutention. L'efficacité énergétique, des délais de mise sur le marché réduits et une disponibilité maximale grâce à la maintenance prédictive sont les facteurs qui motivent cette démarche. TURCK accompagne cette évolution avec un module d'E/S PROFINET permettant la commande numérique décentralisée et l'alimentation électrique des moteurs à rouleaux 48 V via CAN. Outre un montage plus efficace et la centralisation de l’architecture d’alimentation électrique de sa technologie de convoyage, SSI SCHÄFER apprécie la capacité du module d'alimentation à offrir des services numériques tels que la maintenance prédictive grâce à la transparence de ses données.
Dans ce pays, de nombreuses personnes utilisent régulièrement un produit de la marque SSI SCHÄFER, car les poubelles ménagères qu’elles déposent au bord de la route proviennent souvent de ce groupe. Cependant, la présence très visible de ces poubelles ne doit pas induire en erreur quant à la diversité des produits proposés par le groupe, qui coordonne ses nombreuses filiales depuis son siège social situé à Neunkirchen/Siegerland. Avec plus de 80 entreprises et environ 8 600 collaborateurs, le groupe réalise un chiffre d’affaires d’environ 1,9 milliard d’euros et figure désormais parmi les principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’intralogistique. Cela est rendu possible grâce à un portefeuille de produits qui couvre aujourd’hui l’ensemble des besoins logistiques – des systèmes de conteneurs durables à la technologie de convoyage pour les petits et grands supports de charge, en passant par des solutions globales complexes en intralogistique, y compris des logiciels pour la gestion interne des flux de matériaux et les services associés.
Au sein du groupe SSI SCHÄFER, le site de Graz, en Autriche, se consacre notamment à la production et au développement de technologies de convoyage de conteneurs. Fin 2018, Christian Steiner, chef de produit « Convoyage et contrôle », s’est penché avec ses collègues sur les exigences auxquelles devaient répondre les systèmes de convoyage de nouvelle génération. En tant que chef de produit, M. Steiner est également responsable de l’automatisation et du contrôle des systèmes de convoyage. Hansjörg Lerchster faisait également partie de l’équipe de projet en tant que chef de projet R&D. Aujourd’hui, M. Lerchster est chargé du développement de solutions de maintenance prédictive et d’autres services basés sur les données pour les systèmes d’intralogistique, en tant que Product Owner et directeur du fonctionnement commercial au sein de la start-up SupplyBrain, fondée par SSI SCHÄFER.

« Même s'il était possible d'acheter des contrôleurs de bus CAN dans le commerce, nous souhaitions une solution SSI SCHÄFER véritablement adaptée à nos besoins. »
Christian Steiner | Produktmanager Conveyor Control | SSI SCHÄFER
Numérisation des systèmes de convoyage
La nouvelle génération de convoyeurs devait être automatisée et pilotée de manière numérique dans la mesure du possible. Les moteurs à rouleaux utilisés auparavant, dotés d’une commande analogique, ainsi que les modules de commande associés, ne répondaient plus aux exigences accrues. Les entraînements à rouleaux motorisés de nouvelle génération devaient donc être commandés entièrement par voie numérique. Étant donné qu’Interroll, en tant que fournisseur et fabricant de ces rouleaux motorisés, utilise le bus CAN, ce protocole de bus de terrain a également été retenu pour la technologie d’E/S et de commande une fois que le choix s’est porté sur les rouleaux motorisés de ce fournisseur. De plus, les nouveaux moteurs ne seraient plus alimentés en 24 volts, mais en 48 volts. Cette plage de tension plus élevée permettrait d’utiliser des sections de câble plus petites et, grâce à des pertes réduites, des câbles plus longs et donc des alimentations plus puissantes offrant un meilleur rendement.
Il n'existe aucune solution d'E/S parfaite sur le marché
SSI SCHÄFER recherchait sur le marché des systèmes capables d'assurer une communication de données avec les rouleaux motorisés via une interface CAN, de fournir la tension requise de 48 V et de prendre en charge la communication PROFINET pour le pilotage des systèmes. Les appareils devaient être robustes, conformes à l’indice de protection IP67 et adaptés à une installation directe sur les bandes transporteuses. La solution idéale n’était pas disponible sur le marché : « Même s’il était possible d’acheter des contrôleurs de bus CAN sur le marché, nous voulions une solution SSI SCHÄFER véritablement adaptée à nos besoins », explique Christian Steiner. Après un premier contact avec TURCK lors du salon de l’automatisation SPS à Nuremberg, le spécialiste de l’automatisation a vérifié s’il était possible d’adapter ses propres solutions d’E/S pour répondre aux exigences de SSI SCHÄFER. Spoiler : c’était possible.
Le module CCU permet d'économiser des modules d'E/S distincts
Le module d'E/S TBEN-LL-4RM-4DI-4DXP destiné au pilotage des moteurs à rouleaux CAN, qui a ensuite été perfectionné par TURCK, est désigné par SSI SCHÄFER sous le nom d'unité de commande de convoyeur, ou CCU en abrégé. Outre la tension de 48 volts pour les moteurs à rouleaux et de 24 volts pour les actionneurs traditionnels, la communication CAN vers le moteur et la communication PROFINET vers l’automate, ainsi que des entrées numériques et des sorties numériques pour les signaux de déclenchement externes ou les actionneurs, constituaient d’autres exigences. Outre quatre E/S classiques, le module dispose de quatre ports DXP qui peuvent être utilisés soit comme entrée, soit comme sortie. « Grâce à ce module, nous avons désormais la possibilité de collecter davantage de données de capteurs, soit précisément le double du nombre d’E/S par rapport au module précédent. Auparavant, nous devions utiliser des modules d’E/S supplémentaires d’autres fabricants pour collecter les signaux des capteurs », explique Hansjörg Lerchster, soulignant l’avantage de la nouvelle CCU. « Désormais, nous pouvons tout regrouper. De plus, la communication par bus rend la solution prête à l’emploi. »
L'attribution automatique d'adresses simplifie la mise en service
Les avantages sont également évidents en termes de simplification de l'installation et de la mise en service des modules CCU. « L'adresse est désormais attribuée automatiquement. Nous avons reçu de très bons retours de la part des usines en cours de construction. Le module CCU est facile à installer et le dépannage est également très efficace. Le rouleau du moteur qui ne fonctionne pas s’affiche directement. Cela n’était pas possible avec l’ancienne technologie », explique M. Steiner, en décrivant les retours de ses collègues.
La mise en service des nouveaux rouleaux motorisés s'effectue progressivement depuis 2021. SSI SCHÄFER produit chaque année plus de 100 kilomètres de systèmes de convoyage. Les rouleaux motorisés sont intégrés dans diverses gammes de produits, allant des bandes transporteuses droites aux rouleaux courbes et coudés, en passant par des dispositifs d'alignement complexes. En raison des modifications et ajustements importants apportés aux plans de conception, ce processus ne se fait pas du jour au lendemain.

« Grâce à ce module, nous avons désormais la possibilité de collecter davantage de données provenant des capteurs, plus précisément le double du nombre d'E/S par rapport au module précédent. Auparavant, nous devions utiliser des modules d'E/S supplémentaires provenant d'autres fabricants pour collecter les signaux des capteurs. »
Hansjörg Lerchster | Product Owner und Business Operations Manager | SSI Schäfer
Évolutivité et modularité
Les modules CCU offrent un large éventail d'options d'optimisation et d'automatisation grâce à leur commande numérique. La possibilité de commander les modules aussi bien via PROFINET que via des signaux E/S garantit un haut degré de flexibilité et de rétrocompatibilité. Cette flexibilité permet au spécialiste de l'intralogistique de moderniser des systèmes plus anciens avec cette nouvelle technologie. Non seulement les moteurs peuvent être commandés avec plus de précision via l'interface de bus de terrain, mais les données d'état, telles que la température, ou les paramètres de fonctionnement, comme leur nombre d'heures de service, peuvent être transmises en parallèle avec la communication cyclique des données de fonctionnement.
« Grâce au nouveau micrologiciel du module, nous pouvons contrôler cela non seulement via PROFINET, mais aussi via les signaux d'E/S. Cela nous permet d’utiliser les modules dans le cadre d’appareils PROFINET dont le logiciel n’est pas encore compatible avec PROFINET », ajoute M. Steiner. Même si toutes les options ne sont pas encore pleinement exploitées à l’heure actuelle, SSI SCHÄFER apprécie la flexibilité et la pérennité offertes par le module CCU de TURCK.
Le projet a été lancé par TURCK et SSI SCHÄFER en pleine pandémie de coronavirus, c'est-à-dire précisément au moment où la chaîne d'approvisionnement connaissait des difficultés. « Outre l'amélioration de la rentabilité et les avancées techniques que nous avons réalisées, la collaboration avec TURCK a été déterminante pour moi. Je les ai trouvés très coopératifs et axés sur les objectifs, et j’ai apprécié de travailler avec eux, malgré les défis inhérents au développement conjoint », explique Hansjörg Lerchster, en évoquant son expérience au sein du projet. « Nous restons très satisfaits des activités en cours, telles que les mises à jour du micrologiciel, etc. », ajoute son collègue Christian Steiner. Compte tenu des bases qui ont été posées, d’autres projets communs ne sont pas à exclure.
Client | www.ssi-schaefer.com
Auteur | Holger Spies est chef de projet commercial chez TURCK