Naar hoofdinhoud gaan
Case study

Put-to-Light met IO-Link: sneller verpakken bij Ploonk

De Nederlandse verkoper van smartphone-toebehoren Ploonk verwerkt bestellingen met meerdere artikelen volgens eigen schatting zo’n 25 procent sneller dankzij nieuwe ‘Put-to-Light’-werkplekken met LED-strips van Banner Engineering en de TBEN-S2-4IOL IO-Link-master van Turck. De investering verdient zich in ongeveer een jaar terug.

IO-Link, ARGEE/Field Logic Controller, Modbus TCP

Kort overzicht

De Nederlandse onlinewinkel Ploonk B.V., handelend onder de naam smartphonehoesjes.nl, verzendt dagelijks 8.000 tot 12.000 bestellingen van smartphone- en elektronica-toebehoren. Bij bestellingen met meerdere artikelen leidde het samenvoegen van artikelen in vakken met verplaatsbare scheidingswanden herhaaldelijk tot verzendfouten en tijdverlies. Tegenwoordig geven IO-Link-ledstrips van Banner Engineering de medewerkers bij drie verpakkingsstations aan in welk vak een artikel thuishoort. TURCK TBEN-S2-4IOL-modules met ARGEE-logica en een Node-RED-vertaalprogramma verbinden de LED-strips met het magazijnbeheersysteem. Volgens schattingen van de Onderneming verpakken medewerkers ongeveer 25 procent sneller dan voorheen; het systeem verdient zichzelf in ongeveer een jaar terug.

IN EEN OOGOPSLAG

  • Opdrachtgever: Ploonk B.V., een Nederlandse online verkoper van toebehoren voor smartphones en elektronica, gevestigd in Leusden (Nederland).
  • Applicatie: Put-to-Light-consolidatie van bestellingen met meerdere artikelen op drie verpakkingsstations in een magazijn met grote doorvoercapaciteit.
  • Uitgangssituatie: Verplaatsbare scheidingswanden leidden tot fouten bij de verzending; volgens Ploonk was dit de oorzaak van ongeveer 60 procent van alle fouten.
  • Onderdelen: WLF12 Pro LED-strips en LC25C-WLF12-KQ LED-controllers van Banner Engineering; TBEN-S2-4IOL IO-Link-master van Turck met ARGEE.
  • Integratie: Een Node-RED-programma brengt via Modbus TCP een connectie tot stand tussen de TBEN-S2-4IOL en de REST-API van het magazijnbeheersysteem (WMS).
  • Resultaat: het verpakken gaat ongeveer 25 procent sneller; volgens de schattingen van Ploonk is de investering binnen ongeveer een jaar terugverdiend.

Hoesjes voor mobiele telefoons, oplaadkabels, bandjes voor smartwatches: wie ’s avonds bij Ploonk bestelt, kan zijn pakketje vaak al de volgende dag verwachten. De online verkoper van toebehoren voor smartphones en elektronica exploiteert talrijke webwinkels in heel Europa. Nederlandse klanten bestellen via Smartphonehoesjes.nl, terwijl Handyhuellen.de in Duitsland vrij bekend is. Ploonk exploiteert ook eigen platforms in Oostenrijk, Frankrijk en België. Daarnaast verkoopt de onderneming zijn producten via online marktplaatsen in bijna elk Europees land. Ongeveer 200 medewerkers regelen de gehele bedrijfsvoering vanuit het Nederlandse hoofdkantoor in Leusden.

Het aantal bestellingen is indrukwekkend: op een normale dag verlaten er 8.000 tot 12.000 bestellingen het magazijn. Omdat de webwinkels in het weekend gewoon open blijven terwijl het magazijn gesloten is, kan dat aantal op maandag soms oplopen tot 20.000. Tijdens piekperiodes, zoals de Black Friday-week, verpakt Ploonk tot wel 35.000 bestellingen per dag. Een groot deel daarvan bestaat uit bestellingen met slechts één artikel. Bestellingen met meerdere artikelen zijn uitdagender: artikelen die voor verschillende bestellingen zijn gepickt, komen samen in één mand terecht en moeten eerst per bestelling worden gesorteerd voordat ze samen in de verzenddoos worden geplaatst. Speciaal voor deze stap heeft Ploonk in samenwerking met TURCK en de leverancier van het magazijnbeheersysteem (WMS) Diract IT een Put-to-Light-systeem opgezet. Put-to-Light is een door licht gestuurde sorteermethode, ook wel put wall genoemd: nadat een artikel is gescand, geeft een lampje een Signaal af in welk vak het thuishoort, zodat artikelen uit dezelfde bestelling bij elkaar terechtkomen.

“Onze medewerkers zouden niet moeten hoeven kiezen tussen zorgvuldig werken en snel werken. Ze zouden beide moeten kunnen doen. De ‘Put-to-Light’-oplossing van TURCK heeft dat mogelijk gemaakt.”

Michiel van Bendegem | Ploonk B.V.

Foutbron: verstelbare schotten

In het vorige systeem verliep de consolidatie op basis van barcodes via de WMS-verpakkingsapp. Medewerkers werkten aan twee verpakkingsstations met verplaatsbare scheidingswanden; elk vak had zijn eigen barcode. Wanneer een medewerker een artikel scande, kreeg hij of zij een leeg vak toegewezen, scande de barcode daarvan, plaatste het artikel in het vak en schoof de scheidingswand opzij. Wanneer het volgende artikel uit dezelfde bestelling binnenkwam, leidde de app de medewerker naar het reeds bezette compartiment. Zodra de bestelling compleet was, werd de inhoud overgebracht naar de verzenddoos.

Het zwakke punt zat in de Hardware zelf. “Daardoor konden artikelen in de vakken achterblijven. En bij het scannen kon je heel gemakkelijk het verkeerde vak selecteren. Je denkt dat je deze scant, maar in werkelijkheid heb je die erachter gescand”, legt Michiel van Bendegem uit, Functional Application Manager en verantwoordelijk voor het WMS, het ERP-systeem en de logistieke systemen bij Ploonk. Daar kwam nog bij dat de scheidingswanden vastliepen, waardoor artikelen erachter konden glijden. Als een artikel onopgemerkt achterbleef, werd het later met de volgende bestelling verzonden. Verkeerde artikelen, te veel of te weinig: volgens de schatting van Van Bendegem was ongeveer 60 procent van deze fouten te wijten aan het consolidatieproces. Bovendien was het proces tijdrovender dan nodig was.

Klanten die kiezen voor premiumverzending, zouden hun artikelen de volgende dag moeten ontvangen – en Ploonk wil dat realiseren met kleine teams. Ploonk stelt vaste prestatiedoelstellingen vast voor het inpakken. „Onze medewerkers zouden niet moeten hoeven kiezen tussen zorgvuldig en snel werken. Ze zouden beide moeten kunnen doen. De Put-to-Light-oplossing van Turck heeft dat mogelijk gemaakt”, zegt Van Bendegem.

LED-strips in plaats van 360 losse lampjes

Het idee om lampjes te gebruiken om medewerkers naar de juiste compartimenten te leiden, kwam van Ploonk zelf. Tijdens zijn online zoektocht naar een geschikte oplossing voor de verlichting stuitte Van Bendegem op Turck en diende hij een aanvraag in via het contactformulier. Aanvankelijk overwoog het team afzonderlijke lampjes met bevestigingsknoppen voor elk compartiment. Met 120 compartimenten per verpakkingsstation en drie verpakkingsstations zou dat neerkomen op 360 lampjes – te duur voor de beoogde toepassing.

Turck stelde in plaats daarvan flexibele WLF12 Pro LED-strips van Banner Engineering voor. Elke strip wordt aangestuurd door een compacte LC25C-WLF12-KQ LED-controller met IO-Link. De controllers zijn aangesloten op een TURCK TBEN-S2-4IOL IO-Link-master, die de Put-to-Light-stations aanstuurt.

Het team had eerder goedkopere, kant-en-klare LED-strips als alternatief overwogen. „Gezien de investering hebben we besloten: misschien is het beter om samen te werken met een partner waarop we echt kunnen vertrouwen”, zegt van Bendegem. Naast wat hij als een eerlijke prijs beschouwde, waren ondersteuning bij software-integratie en industriële communicatie de belangrijkste factoren. Standaard LED-strips ondersteunen doorgaans geen IO-Link, terwijl de oplossing van Banner via IO-Link communiceert, wat de integratie met het WMS vereenvoudigt.

Een korte terugverdientijd was een andere belangrijke overweging. “We kunnen geen systeem aanschaffen dat zich pas over tien jaar terugverdient”, zegt Van Bendegem. Volgens het projectteam heeft de ‘Put-to-Light’-oplossing zich binnen ongeveer een jaar terugverdiend, inclusief de benodigde aanpassingen aan het WMS.

Werkwijze in het verpakkingsstation 

In de praktijk werkt het proces eenvoudig: een orderverzamelaar brengt een mand met verzamelde artikelen naar het inpakstation. Hij scant een artikel, waarna het vakje waarin het moet worden geplaatst blauw oplicht. Hij legt het artikel in het vakje, bevestigt dit met een grote knop, en het lampje gaat uit. Wanneer een bestelling compleet is, gaat het lampje onder dat vakje groen branden. 

Van JSON-bericht naar lichtsignaal

Op elk van de drie verpakkingsstations zijn drie LED-strips aangesloten op een compacte TBEN-S2-4IOL multiprotocol I/O-module met vier IO-Link-masterkanalen. IO-Link is een gestandaardiseerde communicatie-interface voor het aansluiten van sensoren en actuatoren, zoals deze LED-strips, op een besturingssysteem. Voor de medewerkers ziet de vertrouwde verpakkingsapp van het WMS er ongewijzigd uit. Diract heeft deze uitgebreid, zodat deze op de juiste momenten JSON-berichten genereert – zoals „plaatsen“, „verwijderen“, „fout“ of „bestelling voltooid“. De WMS-interface is gebaseerd op een REST-API en kan niet rechtstreeks worden aangesloten op de I/O-modules. Een klein Node-RED-programma (een low-code, op flows gebaseerde programmeertool) dat op een server draait, fungeert als vertaler en communiceert via Modbus TCP met de TBEN-S2-4IOL-modules. Op de modules zelf verwerkt logica op basis van de ARGEE/Field Logic Controller van TURCK de gegevens dienovereenkomstig. 

Ongeveer 25 procent sneller tijdens het hoogseizoen

Ploonk wilde alle drie de verpakkingsstations vóór de feestdagen van 2025 operationeel hebben – en dat is gelukt. “Dat heeft ons tijdens het piekseizoen echt geholpen”, zegt van Bendegem. Zijn conclusie: bij de Put-to-Light-stations verpakken medewerkers ongeveer 25 procent sneller dan voorheen. Volgens hem is de feedback van het team zeer positief. „De Hardware doet precies wat hij moet doen”, benadrukt hij. Ploonk test momenteel of een tafelscanner, een handscanner of een handschoenscanner het meest geschikt is voor het werkstation.

Vooruitzichten: licht voor de juiste folder

Van Bendegem heeft de volgende applicatie al in gedachten. Ploonk voegt momenteel geen reclamefolders toe bij de handmatige verpakkingsstations, omdat daar te veel fouten werden gemaakt en de informatie over voor welke winkel een bestelling bestemd is pas laat in het proces beschikbaar is. Dit is met name lastig bij marktplaatsbestellingen: als er een folder voor de eigen winkel van de retailer in het pakket wordt meegestuurd, loopt de retailer het risico van het platform te worden uitgesloten. Het plan is om een rek met acht vakken voor verschillende folders te installeren, met een lampje dat het juiste vak aangeeft.

Voor Van Bendegem is het project meer dan alleen een procesverbetering: “Voor mij is het het beste project geweest waaraan ik tot nu toe bij deze onderneming heb gewerkt. Het had een IT-component met Software, maar ook een tastbaar element. En met de verlichting is het een echte blikvanger in ons magazijn.”

 

Klant | www.ploonk.nl

Gerjan Woelders is technisch marketingmanager en opleidingsverantwoordelijke bij TURCK B.V. in Nederland