Zum Hauptinhalt springen
Trend

Wasserstoffprojekte schneller automatisieren

Egal ob Erzeugung, Transport, Lagerung oder Nutzung, die Time-to-Market Ihrer H2-Projekte verkürzen Sie mit dezentraler Automatisierung von TURCK – 360-Grad-Lösungen für nachhaltige Automatisierung bis in Zone 0. 

Wasserstoff

Schnell gelesen

Hohe Anforderungen an Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit erschweren den wirtschaftlichen Einsatz von Wasserstoff in Industrie und Energieanwendungen. TURCK adressiert diese Herausforderung mit robusten Automatisierungslösungen für Wasserstoffanwendungen, die auf widerstandsfähiger Sensorik, IO-Link Devices, explosionsgeschützten Komponenten und dezentraler I/O basieren. Prozess-, Druck- und Zustandsdaten werden zuverlässig in anspruchsvollen Umgebungen erfasst und über industrielle Netzwerke in Steuerungs- und IIoT-Systeme integriert. Dies ermöglicht eine sichere Überwachung, präzise Prozesssteuerung und datenbasierte Optimierung von Elektrolyseuren, Speicher- und Verteilanlagen. Unternehmen profitieren von erhöhter Anlagenverfügbarkeit, verbesserter Sicherheit, effizienteren Prozessen und einer beschleunigten Umsetzung nachhaltiger Wasserstoffstrategien.
 

Automatisierung für Wasserstoffprojekte in kürzester Zeit

Die Wasserstoff-Infrastruktur muss in den kommenden Jahren massiv ausgebaut werden – seien es Elektrolyseure und andere Anlagen zur Wasserstoff-Herstellung, Leitungen und Schiffe zum Wasserstoff-Transport, Tanks und andere Speichertechnologien oder Brennstoffzellen und andere Anlagen zur Wasserstoffnutzung.

 

Mit Automatisierungslösungen von TURCK sind Ihre Wasserstoffprojekte schneller am Markt. TURCK hat seit Jahrzehnten Erfahrung in der Automatisierung von vergleichbaren Anlagen mit LNG, Erdgas und anderen explosiven Gasen.

Mit dieser Erfahrung und dem passenden Automatisierungskonzept setzen wir Ihr Wasserstoffprojekt schneller um als andere Anbieter. Die Projekterfahrung unserer Experten spielt dabei die entscheidende Rolle. Denn die Wahl der passenden Automatisierungslösung ist entscheidend, um langwierige Inbetriebnahmen oder aufwendige Fehlersuchen in der Endphase eines Projekts zu vermeiden und damit schneller am Markt zu sein.

Wasserstoff gibt es im Universum seit rund 13 Milliarden Jahren, doch jetzt drängt die Zeit, denn das einfachste und häufigste Molekül im Universum soll eine tragende Säule der zukünftigen Energieversorgung bilden. Bevor Sie weitere Zeit verlieren: Automatisieren Sie Ihre Wasserstoffprojekte mit TURCK.

Webinar

Webinar: Time-to-Market Wasserstoff

Wie können Wasserstoff-Infrastruktur-Projekte schneller realisiert werden? Wie kann die Verfügbarkeit Ihrer Wasserstoff-Infrastruktur maximiert werden? Worauf sollte man achten, damit der Einsatz von Dienstleistern das Wasserstoff-Projekt auch wirklich beschleunigt? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gaben unsere Experten im Webinar "Time-to-Market Wasserstoff".

Turck-Webinar-Teaser-Laptop-Screen-Mockup-Hydrogen

Diese Lösungen verkürzen Ihre Time-to-Market

Häufig sind es Kleinigkeiten, die am Ende Projekte verzögern. Die folgenden Lösungen stellen die Weichen Ihres Wasserstoffprojekts so, dass es den schnellsten Weg nimmt.

Dezentrale Automatisierung für modulare Anlagen – MTP-ready

TURCKs Lösungen zur dezentralen Automatisierung basieren auf einem umfassenden Portfolio an I/O-Systemen, Steuerungen und Sicherheitstechnik in IP67.

opener_img_keyvisual_data

Condition Monitoring

Condition Monitoring bedeutet die systematische Überwachung des Zustands Ihrer Maschinen und Anlagen. So haben Sie stets alles im Blick. 

360-Grad-Lösungen – weltweit aus einer Hand

Nicht jede Applikation kommt ohne Schaltschränke aus. Sollen Systeme dennoch schnell am Markt sein, ist es entscheidend, mechanische Arbeiten und Tests an Ihren Automatisierungs-partner auszulagern.

lp-da-teaser-img-safety (1)

Mit Automatisierung Ihre Nachhaltigkeitsbilanz verbessern

Auch abseits von H2-Projekten kann Automatisierung Ihre Produktion effizienter und energiesparsamer machen. Erfahren Sie auf unserer Themenseite zur Nachhaltigkeit mit welchen Lösungen wir Sie auf diesem Weg unterstützen können.