Aller au contenu principal
Tendance

Une automatisation innovante au service de la transformation du secteur automobile

Quelle que soit la forme que prendra la mobilité de demain, les solutions d'automatisation intelligentes de TURCK garantissent une production efficace et flexible.

Automobile

À lire rapidement

Les exigences élevées en matière d'efficacité, d'autonomie et d'intégration de nouvelles technologies de propulsion compliquent la mise en œuvre de systèmes de propulsion alternatifs dans les engins mobiles et les véhicules utilitaires. TURCK relève ce défi en proposant des solutions d'automatisation robustes pour les véhicules électriques non routiers (NEV), basées sur une technologie de capteurs durable, des appareils IO-Link, des systèmes E/S décentralisés et des systèmes de communication basés sur le protocole CAN. Les données de fonctionnement, d'état et énergétiques sont collectées et traitées en temps réel, puis intégrées aux systèmes de commande des véhicules et aux systèmes IIoT. Cela permet une surveillance précise de la batterie, du système de propulsion et des périphériques, ainsi qu'une optimisation, basée sur les données, des performances et de la consommation d'énergie. Il en résulte une augmentation de l’efficacité, de la fiabilité et de la durée de vie du système, tandis que les émissions sont réduites et que les concepts de propulsion durables deviennent économiquement viables.

Les véhicules équipés de modes de propulsion alternatifs révolutionnent la mobilité à l'échelle mondiale – TURCK automatise leur production

Les véhicules électriques à batterie, les hybrides rechargeables et les véhicules à pile à combustible (véhicules à énergie nouvelle ou NEV) entraînent une profonde mutation au sein de l'industrie automobile. Conjuguée à la personnalisation, à l'allègement des structures et à la modularisation, cette évolution exige des concepts de production flexibles et une automatisation intelligente.

 

Depuis plus de 50 ans, TURCK est l'un des moteurs de l'innovation dans le domaine de l'automatisation, notamment dans la production automobile. Nous connaissons aussi bien les normes que les règles tacites de ce secteur. Notre équipe de gestion de projet veille à ce que tout se passe sans accroc. Notre équipe commerciale dispose d'une expertise dans le secteur automobile et maîtrise parfaitement les enjeux ainsi que les processus décisionnels.

L'industrie automobile 4.0 pose de nombreux défis aux constructeurs et aux équipementiers. Relevez ces défis aux côtés d'un partenaire qui façonne l'automatisation de la production automobile depuis plusieurs décennies. Nous avons toujours su trouver des solutions créatives pour l'automatisation de demain.

 

Une production intelligente pour toutes les plateformes

En tant que constructeur d'équipement d'origine (OEM) ou fournisseur de niveau X, vous êtes toujours entre de bonnes mains avec un partenaire dont les solutions sont présentes dans tous les secteurs de l'industrie automobile à l'échelle mondiale — des moteurs à combustion interne classiques aux motorisations à hydrogène et électriques.

Plateforme classique

La plateforme classique est conçue pour les moteurs à combustion interne. Bien qu'elle puisse également s'adapter aux motorisations électriques, son architecture reste inchangée. De nombreuses solutions d'automatisation destinées aux moteurs à combustion interne classiques peuvent être transposées à d'autres concepts de motorisation.

lp-nev-teaser-img-plattform-01

Plateforme multi-énergies

Ces plateformes sont conçues pour s'adapter aussi bien aux moteurs à combustion interne classiques qu'aux motorisations hybrides, électriques ou à hydrogène. Le système de production doit pouvoir s'adapter à cette flexibilité tout en garantissant efficacité et disponibilité.

lp-nev-teaser-img-plattform-02

Véhicules à batterie

Ces plateformes sont spécialement conçues pour répondre aux exigences des véhicules électriques. Leur architecture permet d'installer de grands blocs-batteries dans le soubassement, tout en conservant les mêmes dimensions extérieures et en augmentant l'espace disponible. TURCK propose également des solutions spécialisées pour la production de batteries.

lp-nev-teaser-img-plattform-03

TURCK connaît bien le secteur automobile !

Des experts parlant votre langue travaillent sur des projets dans tous les domaines et partout dans le monde — de la vente à la gestion de projet en passant par l'assistance, le développement et la production.

nev-collage-page-d'accueil