IT-beveiliging voor kritieke infrastructuur
Om de toegang tot schakelkasten te bewaken en de temperatuurwaarden in de gaten te houden, maakt distributienetbeheerder e-netz Südhessen AG gebruik van compacte schakelkastmonitors van TURCK
Kort overzicht
Voor distributienetbeheerder e-netz Südhessen AG betekent een hoog niveau van informatiebeveiliging ook het bewaken van de deuren van de schakelkasten in zijn gedecentraliseerde gasregelstations. Omdat noch deurcontacten, noch rolschakelaars geschikt waren voor eenvoudige montage achteraf, maakt de dochteronderneming van Entega AG nu gebruik van compacte schakelkastmonitoren van TURCK. Medewerkers in het netwerkcontrolecentrum gebruiken de IM12-CCM-apparaten om elke deuropening te registreren – of deze nu gepland is of ongeoorloofd. In niet-geklimatiseerde stations geeft de IM12-CCM ook een signaal af wanneer de temperatuurwaarden worden overschreden.
De woonkamer binnen enkele minuten tot een aangename temperatuur verwarmen – in veel huishoudens is dit in een mum van tijd geregeld, en in bijna elk tweede huishouden dat aardgas gebruikt. Eindgebruikers besteden echter over het algemeen weinig aandacht aan het complexe traject dat de energiebron aflegt tussen de winningslocatie en de bestemming. Ook de leveringszekerheid is zelden een punt van zorg. Dit komt doordat elektriciteit, water en gas in Duitsland als vanzelfsprekend worden beschouwd en verstoringen in de levering de uitzondering zijn.
Dit is onder andere te danken aan regionale distributienetbeheerders zoals e-netz Südhessen AG, die elektriciteits- en aardgasnetwerken exploiteert voor elektriciteits- en gasleveranciers. Aangezien een hoge systeembeschikbaarheid voor e-netz Südhessen de hoogste prioriteit heeft, controleert het in Darmstadt gevestigde bedrijf zelf de toestand van schakelkasten in gedecentraliseerde installaties zoals overdrachtsstations en biogasinstallaties, waar de IM12-CCM-schakelkastmonitors van TURCK worden ingezet — CCM staat voor Cabinet Condition Bewaking – detecteert wanneer een deur wordt geopend of wanneer de temperatuur te hoog is.
Streng gecontroleerde gasdrukregeling
In het netgebied van e-netz Südhessen zorgen tien overdrachtsstations ervoor dat aardgas onder de juiste druk in de lokale netten kan worden ingevoerd. e-netz Südhessen neemt het gas op bij een druk van 30 tot 80 bar en verlaagt deze tot een toevoerdruk tussen 12 en 13 bar. Dit proces, ook wel „drukverlaging“ genoemd, genereert koude. Het is daarom niet alleen noodzakelijk om het gas te filteren, reukstoffen toe te voegen en de druk te verlagen, maar ook om het voor te verwarmen. Vervolgens wordt het gasvolume gemeten door de gasmeter, waarna de energie naar de perifere gebieden wordt getransporteerd en de druk ter plaatse door regelsystemen uiteindelijk wordt verlaagd tot een waarde tussen 23 en 700 millibar. Alle voorbewerkingsstappen worden onder strikte controle uitgevoerd, zowel door een centraal controlecentrum als door technische buitendienstmedewerkers.

"Het apparaat is ideaal voor onze doeleinden: het vastklikken, sluit twee draden aan en zet er spanning op, trek twee draden naar de PLC – en je bent klaar."
Jürgen Nagel | e-netz Südhessen AG | e-netz Südhessen AG
Informatiebeveiliging tot aan het openen van de deur
Als netwerkexploitant wordt e-netz Südhessen aangemerkt als kritieke infrastructuur (KRITIS). Voor deze organisaties en instellingen, die van vitaal belang zijn voor de staat, het Bondsministerie van Binnenlandse Zaken heeft strategische eisen vastgesteld die zijn bedoeld om een hoge beschikbaarheid en veiligheid te waarborgen – bijvoorbeeld van IT-systemen. Op basis van deze eisen heeft de dochteronderneming Entega specifieke eisen voor de interne informatiebeveiliging vastgesteld. „We wilden de toegangsdeuren en schakelkasten in alle gasdrukregel- en meetstations kunnen bewaken”, zegt Jürgen Nagel, die verantwoordelijk is voor de elektrische systemen in de gas- en waterbedieningsinstallaties van e-netz Südhessen. Wanneer en waar werd een deur van een schakelkast geopend? Deze informatie moest het netwerkcontrolecentrum bereiken zonder dat er dure elektrotechnische aanpassingen in de decentrale stations nodig waren.
IM12-CCM vervangt complexe rolschakelaars
""Ik vond deurcontactschakelaars niet betrouwbaar genoeg, en rolschakelaars zouden te duur zijn geweest", zegt Nagel, terwijl hij het selectieproces beschrijft. "Je moet gaten in de kasten boren, in sommige gevallen het metaal buigen of met klein gereedschap werken." De tests verliepen succesvoller met de IM12-CCM-schakelkastmonitor van TURCK, een compact apparaat voor directe montage op een DIN-rail, waarvan de interne sensoren drie waarden tegelijk meten: temperatuur, vochtigheid en de afstand tot de deur. "Het apparaat is ideaal voor onze doeleinden: het vast te klikken, sluit twee draden aan en zet de spanning erop, trek twee draden naar de PLC – en je bent klaar."
e-netz Südhessen maakt nu gebruik van drie onderling verbonden schakelkastmonitoren in zijn grootste overdrachtsstation. Met behulp van reedcontacten sturen de twee stroomafwaarts geplaatste apparaten hun signalen door naar de primaire IM12-CCM, die de informatie op zijn beurt doorgeeft aan de PLC. Zo kunnen medewerkers in de netwerkcentrale zien wanneer een schakelkastdeur in het station is geopend. Deze eenvoudige manier om schakelkasten achteraf uit te rusten met interne bewaking sloeg aan in Darmstadt. Elektriciens gebruiken de apparaten nu ook in stadsverwarmings- en biogasinstallaties.
Temperatuurmeting
De meeste gasoverdrachtsstations en stadsverwarmingssystemen beschikken al over klimaatbeheersingstechnologie die voorkomt dat elektronische apparaten oververhit raken. In de schakelkast zijn onder meer frequentieomvormers en voedingen voor druktransmitters en temperatuurmetingen geïnstalleerd. Daarnaast zijn er scheidingsversterkers, waarvoor e-netz Südhessen al meer dan 30 jaar op TURCK vertrouwt. Toch zijn nog niet alle stations voorzien van airconditioning. In een van de overdrachtsstations maakt Jürgen Nagel daarom ook gebruik van de temperatuurmeting van de IM12-CCM. „De schakelkast staat in de stookruimte, waar het ondanks de isolatie erg warm kan worden; en vooral bij een PLC of een voedingseenheid heb ik liever dat het wat koeler is.“
Als de temperatuur hoger wordt dan 42 °C, stuurt de schakelkastmonitor een signaal naar de PLC. Nagel heeft deze grenswaarde met behulp van een IO-Link USB-adapter in de IM12-CCM geprogrammeerd. Als alternatief had de parametrering ook kunnen worden uitgevoerd met behulp van FDT-software zoals Pactware of via Quick-Leren direct op het apparaat. e-netz Südhessen profiteert ook van de interne datalogger van de 12,5 mm smalle schakelkastmonitor, die waarden van een time stamp voorziet en deze tot twee jaar lang opslaat. Hierdoor kunnen technici op elk moment nagaan onder welke omstandigheden afwijkende temperatuurwaarden zijn opgetreden.
Eenvoudige aanpassing van Condition Monitoring
Conditiebewaking is niet alleen relevant als vereiste voor machines en opslagruimtes, maar heeft ook betrekking op schakelkasten. Dit blijkt uit het informatiebeveiligingsbeheer van e-netz Südhessen AG, dat de IM12-CCM van TURCK gebruikt om de deursluiting van schakelkasten in gedecentraliseerde faciliteiten te bewaken en zo ongeoorloofde toegang op te sporen. Waar onstabiele klimatologische omstandigheden de beschikbaarheid van elektronische apparaten in gevaar brengen, lonen de in het apparaat geïnstalleerde sensoren voor het meten van temperatuur en vochtigheid zich ook. Een belangrijke factor voor de specialisten van e-netz tijdens het retrofitproces was de tijd en moeite die de inbedrijfstelling met zich meebracht. De IM12-CCM van TURCK maakte indruk met zijn eenvoudige installatie en ongecompliceerde Teach functies.
Klant | www.e-netz-suedhessen.de
Auteur | Raphael Molnar is verkoopingenieur bij TURCK