Zum Hauptinhalt springen
Produktneuheit

Dynamische Neigungssensoren mit Schaltausgang

TURCKs Neigungssensoren mit fusioniertem MEMS- und Gyroskop-Signal fĂŒr bewegte Applikationen jetzt auch mit Schaltausgang verfĂŒgbar 

Sensortechnik, Neigungssensoren

Vorteile

  • Schnelle Inbetriebnahme dank einfacher SchaltausgĂ€nge 

  • Einfache Montage durch „Wasserwaagen-Funktion“ 

  • Hohe VerfĂŒgbarkeit dank Schockresistenz bis 200 g und Schutzart IP69K 

  • Erlaubt höhere Taktraten durch  dynamisches Neigungssignal   

  • Kostenvorteile durch Verzicht auf geschirmte Leitungen und Analog-EingĂ€nge sowie IO-Link-Ports  

TURCKs Neigungswinkelsensor QR20 generiert sein Signal aus der Fusion zweier Messprinzipien: einem Gyroskopsignal und einer MEMS-Beschleunigungsmessung (Micro-Electro-Mechanical Systems). So verbinden die Sensoren die Vorteile beider Messprinzipien. Die QR20 blenden StĂ¶ĂŸe und Vibrationen deutlich effektiver aus als GerĂ€te mit herkömmlichen Signalfiltern. Gleichsam erreichen die ein- und zweiachsigen Neigungssensoren B1NF und B2NF eine bislang nicht gekannte Dynamik fĂŒr bewegte Applikationen oder vibrierende Maschinen. 

Die neuen QR20-Varianten schalten beim Erreichen eines Schwellwerts oder eines Schaltfensters. Es können zwei Schaltfenster parametriert und im NO- oder NC-Betrieb genutzt werden. Der QR20 mit SchaltausgĂ€ngen eignet sich insbesondere dort, wo ein einfaches Schaltsignal in PNP- oder NPN-Logik bei Erreichen eines bestimmten Neigungswinkels ausreicht und eine messende Neigungswinkelerfassung ĂŒberdimensioniert wĂ€re. 

LED-Wasserwaage erleichtert Inbetriebnahme

Die „Wasserwagen-Funktion“ erleichtert die Montage der GerĂ€te. Dabei zeigt eine LED mittels Blinkfrequenz an, wann der Sensor waagerecht positioniert ist. So kann der Sensor ohne Zubehör fehlerfrei und sicher montiert werden. Durch den Einsatz transluzenter Kunststoffe zur LED-Anzeige kann auf LED-Linsen als potenzielle GehĂ€useschwachstelle verzichtet werden. 

Die GerĂ€te eignen sich unter anderem fĂŒr Positionier- und Hebeapplikationen. TURCK ergĂ€nzt das bestehende Portfolio der vier IO-Link-Neigungswinkelsensoren um vier weitere GerĂ€te: dem einachsigen B1N und dem zweiachsigen B2N fĂŒr statische EinsĂ€tze und entsprechend dem B1NF und dem B2NF fĂŒr dynamische Applikationen. 

Erfahren Sie mehr ĂŒber unsere Produkte

Entdecken Sie weitere Insights