Aller au contenu principal
Étude de cas

Solution complète « du capteur au cloud » pour machine d'assemblage

Une grande diversité de produits avec des temps de réglage minimaux : Eberhard AG met au point un système d'assemblage performant pour les prises de connecteurs M8 et M12  

IO-Link, Modularisation

À lire rapidement

En tant que partenaire de premier plan dans le domaine de l'automatisation, Eberhard AG développe, fabrique et commercialise dans le monde entier des systèmes d'automatisation et d'assemblage sur mesure. En fonction des besoins des clients, les stations individuelles sont combinées de manière personnalisée pour former des systèmes complexes, qui sont ensuite intégrés dans des lignes de production. Pour la production de connecteurs femelles M8 et M12 destinés aux modules d'E/S en bloc de TURCK, Eberhard AG a développé une machine d'assemblage et a tiré parti de l'utilisation de ces mêmes modules d'E/S en bloc lors de sa conception. De plus, Eberhard AG a été impressionnée par les capteurs de pression de TURCK et les capteurs photoélectriquesde Banner Engineering. Le système d’assemblage se distingue par ses temps de réglage minimaux et sa grande précision. 

Lorsqu’il s’agit de câbler des systèmes industriels, des machines et des appareils dans des conditions de fonctionnement exigeantes, les connecteurs circulaires constituent l’une des interfaces physiques les plus utilisées au monde. Les tailles M8 et M12 sont devenues la norme pour les appareils plus compacts. Pour l’assemblage automatisé de connecteurs circulaires M8 et M12 présentant différents codages, destinés à être utilisés dans les modules d’E/S en bloc TBEN, avec ou sans raccordement à la terre de protection (PE), TURCK recherchait une solution d’assemblage offrant des temps de traitement rapides, des quantités évolutives et une fiabilité maximale du processus. L’assemblage de millions de connecteurs cylindriques impose des exigences élevées aux systèmes automatisés. Cela est particulièrement vrai lorsque des changements réguliers sont nécessaires en fonction de la variante. De plus, la machine doit non seulement effectuer l’assemblage proprement dit, mais aussi procéder à l’inspection visuelle de l’assemblage et, enfin, à l’emballage des connecteurs cylindriques dans des barquettes.

Fabricant expérimenté de machines spéciales

Les responsables de la planification de la production chez TURCK avaient déjà eu de bonnes expériences avec les machines spéciales d’Eberhard AG sur différents sites de production. C’est donc l’entreprise de Schlierbach, dans le Bade-Wurtemberg, qui s’est également vu attribuer ce contrat. Depuis plus de 50 ans, l'entreprise accompagne les fabricants d'électronique et les équipementiers automobiles du monde entier en leur proposant des solutions modulaires et performantes pour la production de connecteurs et d'autres composants électromécaniques. Nos compétences clés couvrent l'ensemble des processus standard en matière de technologie d'assemblage, de placement et de cintrage des contacts, de test et d'emballage, ainsi que de manutention des produits, conformément aux exigences des clients.

« Nous avons été particulièrement impressionnés par la diversité et la flexibilité des modules d'E/S par blocs distribués. Le système hybride TBPN de TURCKPROFINET/Profisafe de TURCK, conforme à la norme IP67, combine des entrées/sorties standard et de sécurité dans un seul appareil, qui peut être paramétré de manière flexible. » 

Andreas Wißt | Eberhard AG 

Assemblage automatisé

Le système d'assemblage insère les contacts métalliques dans les noyaux en plastique des futures prises et emboîte le corps métallique de la prise sur le noyau en plastique à la manière d'un manchon – un raccordement à la terre est préalablement mis en place. Le contrôle du processus est assuré par un automate programmable Siemens. Les autres tâches d’automatisation ont été principalement résolues à l’aide de composants TURCK, notamment des capteurs, des barrières immatérielles de sécurité, des modules d’E/S en bloc, des terminaux opérateur IHM avec connexion directe au cloud, ainsi que des solutions de connectique.

Tout comme les corps métalliques, les noyaux en plastique sont acheminés par un convoyeur à spirale. Un capteur photoélectrique QS18 détecte le plateau sur lequel sont placées les douilles finies. Le capteur optoélectronique de Banner Engineering assure ainsi un flux ordonné à l’entrée et à la sortie des supports en plastique. Dans le palettiseur, des barrières immatérielles de sécurité Banner Engineering sont utilisées en mode tunnel pour empêcher les opérateurs d’introduire accidentellement leurs mains dans la zone dangereuse de la machine. Après l’alimentation, un système de caméras mesure la position des pièces en plastique en se basant sur le guide et la géométrie des trous. Le système transmet une valeur angulaire au système de commande afin que le robot puisse prélever les pièces en plastique dans la bonne position ou corriger leur position. Une fois les positions de chargement réelle et cible comparées, le robot déplace la pièce en plastique vers la table rotative, où il la fait pivoter dans la bonne position et l’insère. 

Au cours du processus de placement, un capteur QM30 fixé à la tête de placement enregistre des données de vibrations, qui sont visualisées via un tableau de bord et peuvent être utilisées à des fins de surveillance de l'état des équipements et de maintenance prédictive.

Remplacement de périphériques « plug-and-play » grâce à IO-Link

L'une des exigences consistait à pouvoir remplacer les capteurs de la machine selon le principe « plug-and-play », afin de pouvoir les changer en cas de défaillance et de les utiliser immédiatement sans avoir à les reparamétrer. Cette exigence a été satisfaite grâce à des capteurs IO-Link intelligents. Les jeux de paramètres des appareils IO-Link peuvent être enregistrés dans le maître IO-Link et appliqués à n’importe quel appareil de remplacement. Parmi les autres composants IO-Link du système figurent des bornes de vannes, notamment la grande borne principale située sur la tête de chargement, ainsi que des capteurs de pression de la marque TURCK. « Les capteurs de pression PS+ tiennent leur promesse d’une mise en service et d’un fonctionnement intuitifs », confirme Andres Wißt, responsable de l’ingénierie logicielle chez Eberhard AG. Les capteurs PS+ surveillent les variations de pression dans le système pneumatique. Si le système fournit des valeurs s’écartant de la norme, l’utilisateur en est alerté.

Modules d'E/S et de sécurité flexibles

Eberhard a fait appel à la gamme de modules d'E/S TBEN de TURCK pour connecter les signaux IO-Link ainsi que les signaux d'entrée et de sortie numériques classiques. « Nous avons été particulièrement impressionnés par la diversité et la flexibilité des modules d'E/S décentralisés », explique Andreas Wißt. « Le module hybride TBPN Profinet/Profisafe de TURCK, conforme à la norme IP67, combine des entrées et sorties standard et de sécurité dans un seul appareil, qui peut être paramétré de manière flexible. J'ai été très surpris par les capacités de cet appareil. »

Une IHM de la série TX700 sert de panneau fixe pour la visualisation et fait également office de passerelle vers le cloud. « C'est un gros avantage », explique M. Wißt. « L'une des exigences était de fournir des données au cloud. Cela n'a été possible qu'avec l'IHM TURCK – et sans aucun problème. » L’IHM accède aux données de commande via OPC UA. Les données pertinentes peuvent ainsi être transférées vers le cloud, où des indicateurs clés tels que le nombre de pièces produites, les messages d’erreur ou les temps d’arrêt des machines sont calculés. Ceux-ci sont visualisés sur un écran central dans l’usine.

D'autres demandes sont en cours d'examen

Forts de cette expérience positive, les participants au projet chez Eberhard AG étudient actuellement d’autres scénarios d’utilisation des composants TURCK dans le cadre d’autres projets. « Cela concerne les capteurs et, surtout, l’ensemble des modules TBEN », explique M. Wißt. « Cela nous permet de tirer parti de leur diversité et de leur flexibilité, en particulier avec le module de sécurité hybride. »

Le système d'assemblage fonctionne désormais sans encombre sur le site de production de Lublin, en Pologne. Forts de cette expérience positive avec la machine et anticipant une demande toujours aussi forte pour les douilles M8 et M12, une autre machine a déjà été commandée. « La collaboration avec la direction du projet et les responsables a été excellente, y compris sur le plan personnel. L’ambiance était très communicative et détendue », explique M. Wißt. « C’est d’autant plus vrai qu’il s’agissait de la première machine de ce type et que toutes les personnes impliquées ont pu apprendre quelque chose de nouveau. Je me réjouis à l’idée de mener d’autres projets. »

 

Client | www.eberhard-ag.com

 

Ralf Moder  est spécialiste des ventes chez TURCK