Naar hoofdinhoud gaan
Case study

Automatisering en besturing van waterstofvulstations

Bij het eerste waterstoftankstation van Portugal zorgen de interface-apparaten van TURCK voor een betrouwbare isolatie van Ex-signalen, terwijl die van Banner veiligheidwaarborgt de veiligheid van het gehele systeem

Machineveiligheid, Intrinsieke veiligheid (Ex-i), Gevaarlijke omgevingen (Ex-zone)

Kort overzicht

PRF Hydrogen Solutions heeft in recordtijd het eerste waterstofvulstation voor H₂-bussen opgeleverd voor de Portugese gemeente Cascais – ondanks de extra uitdagingen als gevolg van verstoringen in de toeleveringsketen door de pandemie. Het systeem heeft een modulair ontwerp, waardoor het op elk gewenst moment kan worden vervoerd. Bresimar Automatisering,De vertegenwoordiger van TURCK in Portugal ondersteunde PRF met de juiste interfacetechnologie voor de veilige verwerking van Ex-signalen, evenals veiligheidscontrollers van Banner Engineering die de algehele veiligheid van het H₂-tankstation waarborgen.

Het eerste waterstofvulstation in Portugal wordt geëxploiteerd door de gemeente Cascais in de regio Lissabon om haar waterstofbussen te tanken. Deze keuze is geen toeval, aangezien twee van de grootste fabrikanten van waterstofbussen – CaetanoBus en Toyota – hun waterstofbussen in Portugal produceren.

Voor het eerst worden deze bussen getankt bij een mobiel waterstoftankstation van PRF Gas Solutions. Het bedrijf is al 30 jaar gespecialiseerd in systemen voor de distributie, compressie, opslag, het tanken en het transport van aardgas – en sinds 2021 ook van waterstof.

PRF kreeg de opdracht voor het eerste waterstoftankstation midden in de COVID-19-pandemie. De toeleveringsketens stonden op dat moment onder grote druk, waardoor de doorlooptijden voor de bevoorrading en levering van veel industriële goederen toenamen. PRF heeft proactief waterstofcompressoren, kleppen, leidingen en andere onderdelen besteld om op voorraad te houden, zodat het bedrijf in zo kort mogelijke tijd een waterstofvulstation kon bouwen.

Deze vooruitziende blik wierp al snel zijn vruchten af toen de gemeente Cascais twee waterstofbussen aanschafte en PRF de opdracht gaf om het waterstofvulstation te bouwen. Ondanks de proactieve inkoop was er slechts iets meer dan een maand om het H₂-station te realiseren. "Er was heel weinig tijd om alles te ontwerpen, de berekeningen uit te voeren, de mechanische en constructieve afmetingen te bepalen en al het andere te regelen. Uiteindelijk ontvingen we de compressor die we hadden besteld twee dagen voor de deadline", zegt Hugo Antunes, projectingenieur voor waterstofvulstations bij PRF, terwijl hij de strakke planning van het project beschrijft.

De automatisering en besturing van waterstoftankstations zijn aanzienlijk complexer en veeleisender dan bij conventionele benzine- en dieselstations. Tijdens het tanken wisselen de voertuigen via een infraroodinterface drukwaarden, temperaturen en andere gegevens uit met het tanksysteem om een soepel en veilig tankproces te garanderen. In geval van een storing of noodsituatie wordt het systeem onmiddellijk in een veilige toestand gebracht.

"Werken met Bresimar en TURCK ingeschakeld ons naar zorgen voor dat onze systemen niet alleen werken veilig en efficiënt, maar zijn ook toekomst- proof."

Hugo Antunes | Projektingenieur | PRF

Technologische ondersteuning door Bresimar en TURCK

Voor de elektrische besturing en veiligheid van de installatie wendde PRF zich tot zijn vaste automatiseringspartner Bresimar Automação, de vertegenwoordiger van TURCK in Portugal. Bresimar en PRF werken al meer dan 20 jaar nauw samen. Dankzij deze langdurige samenwerking en de expertise van de medewerkers van Bresimar konden de automatiseringsspecialisten doorslaggevende ondersteuning bieden – zelfs voor het relatief nieuwe project van het waterstofvulstation. "De door Bresimar geleverde galvanische scheidingsbarrières van TURCK waren voor ons bijzonder belangrijk", legt Hugo Antunes uit. "Deze barrières waren essentieel om de verbindingen tussen de ATEX- en niet-ATEX-zones van de installatie te waarborgen."

De interface-apparaten van TURCK zorgen voor de isolatie van intrinsiek veilige signalen en de voorbewerking daarvan. Bij het tankstation worden bijvoorbeeld de tweekanaals isolatietransducers IM33-22Ex-HI en de eenkanaals IM33-14EX-CDRI-units gebruikt. Deze apparaten verwerken, samen met andere varianten, temperatuur- en druksignalen en sturen deze door naar het Siemens-besturingssysteem van het tankstation. De besturing van alle veiligheidsgerelateerde processen wordt verzorgd door de XS26-veiligheidscontroller van TURCK’s strategische partner Banner Engineering.

Flexibel dankzij het modulaire ontwerp

Het waterstofvulstation van PRF Gas Solutions is ondergebracht in een container van 20 voet en kan daarom indien nodig worden vervoerd, net als de drie hogedrukmodules voor het comprimeren van waterstof. „Dankzij deze modulaire opbouw konden we flexibel en efficiënt te werk gaan”, benadrukt Hugo Antunes. „We konden het systeem op tijd opleveren omdat we veel van de benodigde onderdelen al op voorraad hadden.“

De galvanische scheidingsbarrières van TURCK maakten indruk met hun concurrerende prijzen en levertijden, maar ook met hun betrouwbaarheid. „Een ander groot voordeel was de uitstekende aftersalesondersteuning die we van Bresimar kregen”, voegt de projectingenieur toe.

Succes en groei

Het waterstoftankstation in Cascais bleek meteen een succes. Het diende niet alleen om de lokaal ingezette waterstofbussen te tanken, maar werd ook door Toyota gebruikt om voor het eerst zijn in Portugal geproduceerde waterstofbussen en -auto’s te tanken. "Tot nu toe hebben we meer dan 26 ton waterstof getankt en meer dan 2000 tankbeurten uitgevoerd zonder enige storing", meldt Antunes.

Het succes van dit eerste tankstation was voor de gemeente Cascais aanleiding om een aanbesteding uit te schrijven voor een groter, vast geïnstalleerd waterstoftankstation, die eveneens door PRF werd gewonnen. Het nieuwe station zal vier compressoren omvatten en ter plaatse waterstof produceren met een capaciteit van één megawatt via elektrolyse. „Deze installatie zal een van de grootste in Europa zijn en volledig groene waterstof leveren, mits de elektriciteit afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen”, legt de projectmanager uit.

Samenvatting

Het project laat zien hoe een toekomstgerichte planning, een modulair ontwerp en samenwerking met betrouwbare technologiepartners zoals Bresimar en TURCK kunnen leiden tot innovatieve, duurzame infrastructuur die een belangrijke bijdrage levert aan duurzame mobiliteit in Europa. "We zijn erg trots op wat we hebben bereikt en kijken uit naar de komende projecten", vat projectmanager Hugo Antunes samen. "Door samen te werken met Bresimar en TURCK hebben we ervoor kunnen zorgen dat onze systemen niet alleen veilig en efficiënt werken, maar ook toekomstbestendig zijn."

Klant | www.prf.pt/en

John Spijkers is verkoopmanager MEIA en verkooppartner Europa bij TURCK