Naar hoofdinhoud gaan
Case study

Autonome parkeerhulp voor vrachtwagens

Een sensorgestuurde parkeerhulp voorkomt manoeuvreerschade bij ADPO, een belangrijk logistiek bedrijf voor de opslag en distributie van vloeibare chemicaliën in de haven van Antwerpen – autonoom ter plaatse gestuurd door de ARGEE-logica in de I/O-module

Radar, Decentrale automatisering, ARGEE/Field Logic Controller, IO-Link

Kort overzicht

In de haven van Antwerpen staat de logistieke dienstverlener ADPO in voor de distributie en afvulling van vaten met vloeibare chemicaliën van schepen. In het kader van de automatisering van het afvullen van de vaten heeft Turck Multiprox voor ADPO een automatische parkeerhulp voor vrachtwagens ontworpen. De ARGEE-controller in de compacte FEN20 I/O-module vertaalt signalen van een laserscanner om een signaallicht aan te sturen. Dit toont de vrachtwagenchauffeur duidelijk wanneer hij moet stoppen met achteruitrijden of wanneer er zich mensen in de parkeerzone bevinden. Op deze manier voorkomt ADPO schade aan de laadbrug en verhoogt het de efficiëntie van het geautomatiseerde afvullen van vaten. Bovendien wordt het risico op ongevallen in de laadzone hierdoor geminimaliseerd.

 


 

Als je de cijfers voor de haven van Antwerpen bekijkt, dan wordt het probleem snel duidelijk. Met een oppervlakte van ongeveer 153 vierkante kilometer beslaat de op één na grootste haven van Europa (in termen van behandelde ton) een gebied dat 44 keer zo groot is als Central Park in New York. Aangezien het overslagvolume voortdurend toeneemt - in 10 jaar van 158 miljoen ton (2009) tot ongeveer 238 miljoen (2019) - en de potentiële ruimte voor uitbreiding en aangrenzende logistiek beperkt is, moet de goederenbehandeling op het bestaande terrein worden geoptimaliseerd. Een manier om dit te bereiken is het verkorten van de afhandelingstijden, de schepen die aanleggen en de downstream-logistiek voor het vervoer van goederen per spoor of over de weg.  

Na de klassieke containers zijn vloeistoffen het tweede grootste type lading dat in Antwerpen wordt behandeld. Logistieke dienstverleners zoals ADPO zorgen voor een vlotte lediging van tankers en containerschepen met vloeibare ladingen. Het bedrijf exploiteert een 35 hectare grote terminal op de linkeroever van de Schelde voor het laden en opslaan van vloeibare chemicaliën. De klanten van ADPO laten hun goederen tijdelijk opslaan, vullen en verder transporteren. De logistieke dienstverlener biedt ook een compleet allround zorgeloos logistiek pakket voor vloeibare chemicaliën - inclusief het reinigen en laden van vaten en de douaneafhandeling. Aangezien de ruimte in de haven schaars wordt, moet ADPO ook de efficiëntie van de goederenoverslag verhogen. Daarnaast concurreren de logistieke dienstverleners natuurlijk ook met elkaar. 

"De efficiëntie van het afvulproces van de vaten werd aanzienlijk verhoogd door de automatisering van het proces met behulp van de TURCK Multiprox-oplossing. De afvultijd was voorheen gewoon veel langer. Het heeft ons ook geholpen de veiligheid te verbeteren, aangezien de scanner ook mensen op de parkeerplaats detecteert."

Jan van Mechelen | Projekt-Ingenieur | ADPO

Handmatig invullen is inefficiënt

Een deel van de installatie langs de Schelde is een laadterminal voor vloeibare chemicaliën die in vaten worden afgevuld voordat ze verder worden getransporteerd. Tot medio 2019 werd het vullen nog handmatig uitgevoerd. Een vrachtwagen met lege vaten parkeerde toen tot bij een laadperron. Het afvullen werd handmatig gedaan met een slang. "Maar de concurrentie is sterk en dat is een van de redenen waarom we hier moesten automatiseren om onze efficiëntie te verhogen", zegt Jan van Mechelen, projectingenieur bij ADPO.

Parkeermanoeuvres beschadigen laadperrons

Naast de lage afvulsnelheden was een ander nadeel van deze oplossing dat de vrachtwagens heel dicht bij de laadrand moesten worden gereden. De laadklep van de vrachtwagenaanhanger is slechts 40 centimeter diep. Bij een vrachtwagenaanhanger van ongeveer 18 meter lang is het moeilijk om precies op een afstand van 40 cm achteruit in te parkeren. Tot voor kort moesten de chauffeurs langzaam achteruitrijden totdat de aanhanger in contact kwam met de laadklep. Daardoor moest de laadhelling herhaaldelijk worden vastgezet, omdat de constante stoten van de vrachtwagen de stootbarrière uit de verankeringen rukten.  

In het kader van de automatisering van het vulproces van de vaten was ADPO op zoek naar een geoptimaliseerde oplossing voor deze omslachtige werkwijze. De opdracht werd geplaatst bij TURCK Multiprox, dat zijn probleemoplossend vermogen al in verschillende projecten met ADPO had bewezen, bijvoorbeeld bij de realisatie van een automatische toegangspoort voor goederentreinen naar het fabrieksterrein. Turck Multiprox ontwikkelde in samenwerking met de verantwoordelijke projectingenieur, Jan van Mechelen, een geautomatiseerd parkeerhulpsysteem: "We wilden de laadrekken in het geoptimaliseerde systeem niet regelmatig vervangen. Bovendien moest de oplossing voor het geautomatiseerd vullen de exacte positie van de vrachtwagen detecteren,” zegt Van Mechelen, terwijl hij zijn idee beschrijft.  

LED-lampjes geven de afstand tot de oprit aan

Turck Multiprox had al een oplossing ontwikkeld voor soortgelijke toepassingen bij grote logistieke bedrijven. Een laserscanner bewaakt een van de zes parkeerplaatsen, terwijl LED-lampjes de chauffeur de huidige afstand tot de laadklep aangeven. Als de vrachtwagen nog ver weg is en de scanner geen object detecteert, blijft het lampje uit. Zodra de vrachtwagen binnen het bereik van de scanner komt, licht de groene LED-ring op. Wanneer de oplegger zich op 120 centimeter van de oprit bevindt, licht de gele ring op, en bij 40 centimeter licht de rode ring op, wat de chauffeur ertoe aanzet de vrachtwagen tot stilstand te brengen.

Bij handmatig vullen was de exacte aanlegpositie van de vrachtwagen niet van cruciaal belang, omdat de vaten handmatig werden geladen. Bij geautomatiseerd vullen van vaten schuift een transportband de open oplegger binnen. Een medewerker plaatst de lege vaten op de band, waarna de rest van het vulproces automatisch verloopt. Hierdoor is nauwkeurig parkeren in de daarvoor bestemde laadplaats essentieel. 

Decentrale oplossing bespaart bedrading en kosten 

Het verkeerslicht is aangesloten op een kleine decentrale besturingseenheid, die op zijn beurt de signalen van een laserscanner verwerkt. Deze detecteert de vrachtwagens en geeft hun afstand tot de positie van de scanner aan. Omdat de scanner eigenlijk bedoeld was om de opening achteraan de trailer te detecteren, moesten de drie digitale uitgangssignalen ervan worden ‘vertaald’ voor de lichtsignalen van de LED-verkeerslichten.  Dit wordt gedaan door de ARGEE-controllersoftware van Turck, die lokaal op de IP20 I/O-module FEN20 in de besturingskast draait. Met eenvoudige ALS-DAN-verknopingen vertaalt ARGEE de drie digitale schakeluitgangen naar de bijbehorende uitgangssignalen voor de verkeerslichten.

Zelfs een compacte PLC zou hiervoor ‘overkill’ zijn geweest. Eenvoudige logische commando's kunnen op de FEN20 worden geprogrammeerd met behulp van de browser-gebaseerde besturingsomgeving ARGEE. Hierbij betekent programmeren niet dat er code moet worden geschreven! In de eenvoudige "flow-editor" kunnen via ARGEE met elke webbrowser d.m.v. dropdown-velden en -knoppen logische besturingsschema’s worden gemaakt. Voor ADPO hebben de systeemspecialisten van Turck Multiprox deze taak overgenomen. "Het was belangrijk voor ons dat we een kant-en-klare oplossing kregen die direct kon worden ingezet. We wilden hiervoor geen eigen programmeur aan het werk zetten", zegt van Mechelen. 

Verhoogde veiligheid en efficiëntie bij het afvullen van vaten 

"De efficiëntie van het vulproces van de trommel werd aanzienlijk verhoogd door de automatisering van het proces met behulp van de TURCK Multiprox-oplossing. De laadtijd was voorheen gewoon veel langer. Bovendien hebben we ook de veiligheid kunnen verbeteren, aangezien de scanner ook mensen op de parkeerplaats detecteert,” concludeert Van Mechelen.

Klant | www.adpo.com

Auteur | Danny D'hollander is Sales Engineer bij Turck Multiprox in België