Zum Hauptinhalt springen
Unternehmensmeldung

TAS-Software ausgezeichnet

Turcks IIoT- und Service-Plattform TAS ist „Produkt des Jahres“ in der Rubrik „Software & IT“

IIoT, Condition Monitoring, Software, TAS

Wir freuen uns – über eine ganz besondere Auszeichnung. Dass Turck-Produkte und Lösungen ausgezeichnet werden, kommt immer mal wieder vor. Wenn dieser Preis allerdings nicht von einer Jury vergeben wird, sondern von Praktikern, in diesem Fall den Lesern der Fachzeitschrift Computer & Automation, ist das schon etwas Besonderes. Und wenn der erste Platz bei den „Produkten des Jahres 2024“ dann noch in der Rubrik „Software & IT“ an ein in der Vergangenheit eher hardwaregetriebenes Automatisierungsunternehmen wie Turck geht, dann unterstreicht dies deutlich, dass wir mit der digitalen Transformation offenbar auf dem richtigen Weg sind.

Ausgezeichnet wurde unsere IIoT- und Service-Plattform TAS, die Turck Automation Suite. Das Toolset vereinfacht Anwendern das Management und die Konfiguration von Turck-Geräten in industriellen Ethernet-Netzwerken. Batch-Funktionen beispielsweise beschleunigen viele Aktionen, da sie gleichzeitig für mehrere Netzwerkgeräte ausgeführt werden können. Das spart viel Zeit, etwa bei Firmware-Updates oder der Vergabe von IP-Adressen. Selbst Codesys-Programme lassen sich via TAS über das Netzwerk verwalten und einfach per Stapel-Bearbeitung laden, sichern, ausführen und stoppen. Bislang musste das direkt in Codesys auf jedem einzelnen Gerät getan werden. Über TAS haben Anwender zudem direkten Zugriff auf RFID Demo Tools und alle IO-Link-Funktionen der Turck-Geräte, vom IODD Configurator bis hin zum Radar Monitor.

Vor einem Jahr haben wir die IIoT- und Service-Plattform gelauncht und seither regelmäßig upgedatet. Jetzt gehen wir den nächsten großen Schritt und binden mit TAS Cloud ein weiteres Modul an.